It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Dürregeplagte Landwirte in Italien erhalten Wasser mit Xylem-Mietpumpenlösung

Dürregeplagte Landwirte in Italien erhalten Wasser mit Xylem-Mietpumpenlösung

Die Landwirte in der norditalienischen Provinz Cremona sind für ihre Ernten und zur Versorgung ihres Viehs auf Wasser aus dem Fluss Po angewiesen. Als eine Dürre im Jahr 2022 den Abfluss des Flusses verringerte, konnte die Pumpstation des örtlichen Wasserversorgers nicht mehr genug Wasser aus dem Fluss in einen Bewässerungskanal pumpen. Das Versorgungsunternehmen arbeitete mit Xylem zusammen, um in nur wenigen Wochen eine Notpumpstation mit Flygt-Mietpumpen zu errichten.

Der Po ist der längste Fluss Italiens. Er beginnt in den Alpen in Norditalien und fließt über 650 Kilometer nach Osten bis zur Adria. Der Abfluss des Flusses ist seit Jahren rückläufig, so dass die Versorgungsunternehmen moderne Technologien einsetzen müssen, um die Wasserversorgung der Felder und der landwirtschaftlichen Betriebe zu gewährleisten.

Der abnehmende Abfluss des Po stellt den Wasserversorger von Casalmaggiore, das Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano in der Provinz Cremona, vor große Herausforderungen. Das Konsortium versorgt ein Gebiet von rund 478 Quadratkilometern mit 1.200 Kilometern Leitungen.

Ältere Pumpstationen jetzt unzureichend

1930 wurde die Pumpstation Isola Pescaroli gebaut, um die Landwirtschaft in der Region mit Wasser zu versorgen. Heute versorgt sie 5.000 Landwirte und andere Nutzer. In den 1980er Jahren konnte die Anlage aufgrund des abnehmenden Abflusses des Po nicht mehr genug Wasser fördern, um den Bedarf der Nutzer zu decken, so dass eine Vorhebeanlage gebaut wurde, um das Problem zu lösen.

„Diese Lösung funktionierte jahrzehntelang sehr gut, aber die unvorhersehbare Dürre von 2022 und der niedrige Pegelstand des Po machten es unmöglich, die erforderliche Wassermenge zu entnehmen“, berichtet Marco Ferraresi, Generaldirektor und technischer Leiter des Konsortiums.

Da die Landwirte dringend Wasser brauchten, war der Bau einer neuen Pumpstation in nur wenigen Wochen keine realistische Lösung. Auch die Anschaffung neuer Pumpen zur Beförderung der benötigten großen Wassermengen war für das Konsortium wirtschaftlich nicht tragbar. Das Konsortium musste jedoch schnell handeln, um die dramatischen Folgen des Wassermangels für die Landwirtschaft und die Viehzucht in dem Gebiet zu verhindern, die zudem mit steigenden Temperaturen zu kämpfen hatten.

Eine modulare Mietpumpen-Lösung von Xylem

Um das Problem zu lösen, wandte sich Ferraresi an den Mietpumpen-Service von Xylem. Die Mietstation von Xylem bietet die meisten Ausrüstungen an, die Versorgungsunternehmen und Gemeinden zur Bewältigung von Wassernotfällen benötigen, darunter Tauchpumpen, Entwässerungspumpen sowie Systeme zur Desinfektion und Durchmischung.

„Die Techniker des Konsortiums und von Xylem arbeiteten eng zusammen, um das Problem zu lösen“, fährt Marco Ferraresi fort. „Unsere Experten kalkulierten die erforderlichen Durchflussmengen und Abmessungen, während die Experten von Xylem die erforderlichen Pumpen auswählten und die elektrischen Anlagen dimensionierten. Dank dieser Zusammenarbeit konnten wir in kürzester Zeit damit beginnen, Wasser aus dem niedrigeren Pegelstand des Flusses zu pumpen.“

Die Mietlösung umfasst zwei Pumpeneinheiten, die autonom arbeiten können und auf externen Schienen montiert sind. Jede Einheit besteht aus drei Flygt-Pumpen des Typs 3501, die an einen Verteiler mit einem Durchmesser von 1.000 mm angeschlossen sind – eine Konstruktionsentscheidung, die die Installation beschleunigte.

Die Flygt-Pumpen haben ein Dreikanal-Laufrad, das eine hohe hydraulische Leistung (etwa ein Kubikmeter pro Sekunde) und hohe Zuverlässigkeit garantiert. Mit einer Leistung von 125 kW sind die Pumpen für extreme Bedingungen ausgelegt und sparen unter normalen Bedingungen Energie. Außerdem können die Bediener die Pumpen über das digitale Steuersystem Aquaview++ von Xylem auch aus der Ferne überwachen.

Schneller Pumpeneinsatz mit hoher Zuverlässigkeit

Durch die Mietpumpen verfügt das Konsortium über eine flexible Lösung, die es ihm ermöglicht, lange Dürreperioden zu überbrücken. Neben der schnellen Bereitstellung und einer im Voraus kalkulierbaren Gebühr gewährleistet die Mietlösung zudem eine optimale Wartung und eine geringere Lagerhaltung.

„Abgesehen von der Leistung der Pumpen hat uns die Partnerschaft mit dem Team von Xylem Rental ermöglicht, diese wichtige Infrastruktur schnell einzusetzen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen“, schließt Marco Ferraresi ab.