It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Thames Water in London, Großbritannien, plante für den saisonalen Wassermangel durch die Installation einer intelligenten Wasserlösung auf Basis des Sensus Flexnet® Kommunikationsnetzes eine Reduzierung des Wasserverbrauchs. Der Wasserverbrauch konnte um 13% reduziert werden, was zu einer insgesamt höheren Kundenzufriedenheit führte.

London, United Kingdom

Herausforderung: London liegt in einer der trockensten Regionen Englands. Ein Mangel an Niederschlägen kann sofort zu einer Verknappung des Trinkwassers für die acht Millionen Menschen führen, die an das saubere Wassernetz angeschlossen sind. Um einen vorhergesagten Wassermangel in London und Südostengland zu beheben und zu reduzieren, musste Thames Water die Sichtbarkeit und Genauigkeit des Wasserverbrauchs seiner Kunden erhöhen.

Lösung: Xylem bot an, das Sensus FlexNet®-Kommunikationsnetzwerk einzusetzen, um den Kunden genaue tägliche Datenmessungen zu liefern, um Wasserverluste zu beheben und die Nutzung durch die Kunden zu erleichtern.

Vorteil: Mit Sensus Smart Metern von Xylem war Thames in der Lage, ihren Kunden volle Transparenz über ihren Wasserverbrauch zu geben und ermöglichte über 13% weniger Wasserverbrauch.