It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Xylem instala a 1ª barreira contra cryptosporidium por UV da Flórida

Xylem instala a 1ª barreira contra cryptosporidium por UV da Flórida

Em breve, uma estação de tratamento de água da Flórida será a primeira do estado a usar uma barreira contra o cryptosporidium. A Xylem fornecerá seu avançado sistema de desinfecção por UV, o Wedeco LBX Series, para a proteção contra o cryptosporidium em West Palm Beach.

O cryptosporidium é a principal causa de surtos de doenças causadas pela água nos EUA, impactando quase 750 mil pessoas todos os anos, com potenciais sintomas graves. Como o parasita cryptosporidium resistente ao cloro é facilmente neutralizado com uma dose de baixa de ultravioleta (UV), os operadores de várias estações de água potável estão procurando a desinfecção por UV para fornecer água potável segura para as comunidades.

Produzindo atualmente 47 milhões de galões de água por dia (MGD) (178 milhões de litros), a estação de tratamento de água de West Palm Beach trata a água do East Clear Lake para uso potável das comunidades da cidade e dos arredores, incluindo diversas instalações médicas essenciais. Quando o enorme projeto de modernização estiver concluído, a estação atenderá mais de 110 mil pessoas, com uma capacidade máxima de tratamento de 50 MGD.

Benefícios da desinfecção por UV no tratamento da água

A inclusão do sistema de desinfecção por UV Wedeco LBX Series melhorará a proteção da estação de tratamento contra o cryptosporidium, oferecendo uma barreira adicional contra os patógenos. Isso aumentará a segurança, a confiabilidade e a qualidade da água produzida pela cidade. Além disso, esse sistema de desinfecção por UV economiza energia e é acessível, diminuindo a dependência da estação de cloro, o que trará impactos positivos ao meio ambiente.

A desinfecção por UV é uma alternativa sustentável em comparação à desinfecção baseada em produtos químicos, como o cloro, que pode gerar subprodutos de desinfecção perigosos. A Xylem oferecerá seis sistemas de desinfecção por UV Wedeco LBX 1500e instalados em paralelo. Criado para estações de tratamento de águas residuais de médio a grande porte, para aplicações industriais e de reuso de água, o sistema de UV Wedeco LBX foi o primeiro sistema de UV de amálgama de compartimento fechado, baixa pressão e alto rendimento do mundo a obter a aceitação do Título 22 da Divisão de Água Potável do Comitê de Inspeção de Recursos de Água do Estado da Califórnia.

Sistema de desinfecção por UV com o menor custo de vida útil

Os sistemas de desinfecção por UV Wedeco LBX 1500e da Xylem, criados especificamente para adicionar uma proteção de 4-log contra o cryptosporidium, foram selecionados pela West Palm Beach porque possuem o menor custo por vida útil. Isso se deve, em primeiro lugar, à eficiência energética das lâmpadas de baixa pressão e alto rendimento Wedeco Ecoray e à baixa perda de atrito relativa dos reatores de UV.

“Na Xylem, nosso foco é ajudar os clientes a construir uma infraestrutura de água resistente, que garanta o fornecimento contínuo e confiável de água limpa ao público em todas as condições”, diz David Tomowich, gerente técnico de vendas Wedeco da Xylem. “Como os fornecedores de água potável dos EUA buscam aumentar a proteção dos suprimentos de água potável contra o cryptosporidium, nós temos o prazer de apoiar esse esforço com nossas confiáveis, sustentáveis e acessíveis soluções de desinfecção por UV”.

A construção da estação de tratamento de água de West Beach foi iniciada em 2016, e espera-se que ela entre em operação em 2018.

by Chad Henderson