Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Biogás e biometano

Biogás - produção de energia ambiental e sustentável

A utilização de substratos oferece um elevado potencial energético, quer se trate de estrume, silagem, resíduos de processamento de alimentos ou mesmo restos de comida de restaurantes ou de casas particulares. A produção de biogás transforma estes fluxos de resíduos em energia, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa. Neste processo, a energia que não é utilizada nas próprias operações da empresa pode ser vendida de forma rentável à rede pública. A digestão anaeróbia é um processo natural baseado num conceito simples. No entanto, a produção eficiente de biogás requer que os substratos mais difíceis possam ser bombeados e misturados de forma eficaz.

Produção de energia a partir de resíduos: A Xylem aumenta a segurança dos seus processos e assegura uma eficiência óptima

  • Para garantir a homogeneidade, os substratos são mantidos em movimento.
  • A mistura dos substratos evita que os materiais flutuem e se depositem.
  • Os substratos são uma combinação de meios fibrosos de baixa densidade e materiais pesados.
  • O objetivo das bombas é fornecer uma alimentação consistente sem entupimento

Procurar uma relação óptima entre o impulso e a potência

A eficácia do processo de mistura não se limita ao rácio entre o consumo de energia (em hp ou kW) e o volume. A eficiência de uma operação de mistura também depende de quanto impulso é gerado por unidade de energia (N/kW). A linha abrangente de misturadores da Xylem, com excelentes rácios de impulsão/saída, pode ser utilizada para instalação numa variedade de configurações de tanques e misturas de substratos. Para uma melhor.

Tanque de alimentação / Tanque de preparação

Biogasanlage_2013_315x200.png • Mistura de substratos numa matéria-prima homogénea
• Distribuir uniformemente os sólidos

 

 

 

Produtos recomendados: Misturadores de velocidade única Flygt 

Digestor

BRS_Biogas Support System_GK_Final-03-L315x200.png • Fornecimento de um substrato homogéneo como matéria-prima para bactérias geradoras de biogás.
•  Prevenir a formação de crosta e espuma
•  Manutenção de uma temperatura estável e óptima em todo o tanque do digestor
•  Mistura de todo o conteúdo do tanque
•  Libertação de bolhas de biogás a todas as profundidades do digestor para as trazer à superfície para extração
• Prevenção da sedimentação

Produtos recomendados: Misturadores de velocidade única Flygt

Depósito de armazenamento

biogas_315x200.png •  Fornecimento de uma mistura homogénea do substrato fermentado para aplicações no terreno.
• Re-suspensão dos sólidos sedimentados antes da bombagem

Cada tanque e cada processo requerem um sistema de mistura perfeitamente ajustado para manter os substratos em movimento e maximizar a produção de energia.

 

Produtos recomendados: Misturadores de velocidade única Flygt

Os seus requisitos e a nossa combinação de misturadores adequados

CFD Results Chart_315x200.pngOs requisitos do seu misturador dependerão dos seus substratos, das geometrias do seu tanque e do seu rendimento. Para garantir uma mistura uniforme em todo o digestor, é necessário um bom conhecimento dos gradientes de densidade dos vários substratos utilizados nos digestores como alimento para as bactérias.


 

Produtos recomendados: Misturador de Biogás Flygt 4460, Misturadores de Velocidade Única Flygt, Sistema de Suporte de Biogás BIS-1, Autotriturador SI Analytics TitroLine® 5000, Bombas Flygt N-Technology, Bombas de cortador, Bombas Vortex

Medidores de energia térmica

PolluTherm_F_freigestellt.jpgO principal produto das centrais de biogás é a energia, e o principal desafio para a produção de energia é a utilização sustentável do calor residual. A utilização do calor residual das unidades de produção combinada de calor e eletricidade (CHP) é um fator crucial para o desempenho económico e ambiental das centrais de biogás. Os contadores de energia térmica medem com exatidão o calor ou a energia de arrefecimento a ser utilizada para aquecimento/arrefecimento urbano proveniente da unidade de PCCE.

Produtos recomendados: PolluWatt™ Duo II com sensor de fluxo mecânico 90 °C/PN16, PolluTherm® F com PolluFlow com sensor de fluxo ultrassónico 90 °C/PN16, PolluTherm® com PolluFlow com sensor de fluxo ultrassónico 130°C/PN25, PolluFlow sensor de fluxo ultrassónico 90 °C/PN16 ou 130°C/PN25