It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Biogás e biometano

Biogás - produção de energia ambiental e sustentável

A utilização de substratos oferece um elevado potencial energético, quer se trate de estrume, silagem, resíduos de processamento de alimentos ou mesmo restos de comida de restaurantes ou de casas particulares. A produção de biogás transforma estes fluxos de resíduos em energia, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa. Neste processo, a energia que não é utilizada nas próprias operações da empresa pode ser vendida de forma rentável à rede pública. A digestão anaeróbia é um processo natural baseado num conceito simples. No entanto, a produção eficiente de biogás requer que os substratos mais difíceis possam ser bombeados e misturados de forma eficaz.

Produção de energia a partir de resíduos: A Xylem aumenta a segurança dos seus processos e assegura uma eficiência óptima

  • Para garantir a homogeneidade, os substratos são mantidos em movimento.
  • A mistura dos substratos evita que os materiais flutuem e se depositem.
  • Os substratos são uma combinação de meios fibrosos de baixa densidade e materiais pesados.
  • O objetivo das bombas é fornecer uma alimentação consistente sem entupimento

Procurar uma relação óptima entre o impulso e a potência

A eficácia do processo de mistura não se limita ao rácio entre o consumo de energia (em hp ou kW) e o volume. A eficiência de uma operação de mistura também depende de quanto impulso é gerado por unidade de energia (N/kW). A linha abrangente de misturadores da Xylem, com excelentes rácios de impulsão/saída, pode ser utilizada para instalação numa variedade de configurações de tanques e misturas de substratos. Para uma melhor.

Tanque de alimentação / Tanque de preparação

Biogasanlage_2013_315x200.png • Mistura de substratos numa matéria-prima homogénea
• Distribuir uniformemente os sólidos

 

 

 

Produtos recomendados: Misturadores de velocidade única Flygt 

Digestor

BRS_Biogas Support System_GK_Final-03-L315x200.png • Fornecimento de um substrato homogéneo como matéria-prima para bactérias geradoras de biogás.
•  Prevenir a formação de crosta e espuma
•  Manutenção de uma temperatura estável e óptima em todo o tanque do digestor
•  Mistura de todo o conteúdo do tanque
•  Libertação de bolhas de biogás a todas as profundidades do digestor para as trazer à superfície para extração
• Prevenção da sedimentação

Produtos recomendados: Misturadores de velocidade única Flygt

Depósito de armazenamento

biogas_315x200.png •  Fornecimento de uma mistura homogénea do substrato fermentado para aplicações no terreno.
• Re-suspensão dos sólidos sedimentados antes da bombagem

Cada tanque e cada processo requerem um sistema de mistura perfeitamente ajustado para manter os substratos em movimento e maximizar a produção de energia.

 

Produtos recomendados: Misturadores de velocidade única Flygt

Os seus requisitos e a nossa combinação de misturadores adequados

CFD Results Chart_315x200.pngOs requisitos do seu misturador dependerão dos seus substratos, das geometrias do seu tanque e do seu rendimento. Para garantir uma mistura uniforme em todo o digestor, é necessário um bom conhecimento dos gradientes de densidade dos vários substratos utilizados nos digestores como alimento para as bactérias.


 

Produtos recomendados: Misturador de Biogás Flygt 4460, Misturadores de Velocidade Única Flygt, Sistema de Suporte de Biogás BIS-1, Autotriturador SI Analytics TitroLine® 5000, Bombas Flygt N-Technology, Bombas de cortador, Bombas Vortex

Medidores de energia térmica

PolluTherm_F_freigestellt.jpgO principal produto das centrais de biogás é a energia, e o principal desafio para a produção de energia é a utilização sustentável do calor residual. A utilização do calor residual das unidades de produção combinada de calor e eletricidade (CHP) é um fator crucial para o desempenho económico e ambiental das centrais de biogás. Os contadores de energia térmica medem com exatidão o calor ou a energia de arrefecimento a ser utilizada para aquecimento/arrefecimento urbano proveniente da unidade de PCCE.

Produtos recomendados: PolluWatt™ Duo II com sensor de fluxo mecânico 90 °C/PN16, PolluTherm® F com PolluFlow com sensor de fluxo ultrassónico 90 °C/PN16, PolluTherm® com PolluFlow com sensor de fluxo ultrassónico 130°C/PN25, PolluFlow sensor de fluxo ultrassónico 90 °C/PN16 ou 130°C/PN25