It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

长滩岛使用可持续的紫外线消毒技术处理污水

长滩岛使用可持续的紫外线消毒技术处理污水

长滩岛是菲律宾最热门的旅游景点之一,现在他们通过一种创新型解决方案来保护海滩的环境。该解决方案可以在不使用氯化和脱氯化学品的情况下对污水进行处理,同时降低能耗和处理成本。

 长滩岛是菲律宾的一个小岛,因其优美的白色沙滩和清透的海水而闻名全球。虽然岛上居民只有大约30,000人,但每年会接待超过100万游客。旅游业的兴旺也对岛上环境造成了不利影响,水域和海滩都受到了严重污染。

2018年4月,菲律宾政府决定闭岛六个月,对其环境治理流程和系统展开全面改革。环境和自然资源部实施了多项举措来改善该岛的环保状况,包括清理环境以及对清洁水和旅游业的可持续发展实行更严格的监管。

其中最关键的一项改革是取消岛上博拉白污水处理厂(Balabag Sewage Treatment Plant)的氯化工艺。长滩岛水务公司(Boracay Water)是该处理厂的运营商,之前一直采用氯化工艺对处理后的污水进行消毒,然后再排放到海里。但是在这个过程中,排出的水含有残留的余氯,对海洋环境产生了不利影响。氯会与水中的有机物质发生反应,形成消毒副产物,例如三卤甲烷、卤乙酸和氯胺,这些物质会危害人体和海洋生物的健康。

寻找可持续的污水处理解决方案

环境和自然资源部要求Boracay Water限制处理后的污水中余氯和化学副产物的排放。起初,Boracay Water在将处理后的水排放到海里之前增加了一个脱氯工艺,但很快发现这样做的成本太高。氯化和脱氯处理工艺需要将化学品运输到岛上,不仅花费大,物流运输也成了一大难题。

于是Boracay Water联系赛莱默,希望能有更好的解决方案。最终他们决定使用紫外线技术来对污水进行消毒。该厂用赛莱默的Wedeco威德高紫外线消毒系统LBX850e取代了氯化和脱氯工艺。这款加压紫外线系统每小时可消毒约270立方米的水。

这是长滩岛安装的第一个紫外线消毒系统,出水水质立即得到了改善。

赛莱默的Wedeco威德高 LBX紫外线消毒系统集合独特的低压高强、汞合金Ecoray紫外线灯和镇流器技术于一身。Ecoray技术与可变功率选件结合使用,可在所有运行条件下达到出色能效。特别是在亮度调节模式下,与现有的紫外线消毒技术相比,这套系统平均最高可节省20%的能耗。

超越消毒目标,减少有害副产物

自从安装了紫外线消毒系统以来,Boracay Water已经达到并超出了其消毒目标。该公司不再需要费心去解决化学品的运输难题,而且新系统也更易于操作和维护。此外,这家污水处理厂不再需要购买用于消毒的化学品并通过Wedeco威德高系统自带的节能技术显著降低了运营成本。

长滩岛水务公司污水运营经理Jacquelyn Maquirang表示:“我们真的很高兴能用紫外线消毒处理来取代氯化工艺。赛莱默的解决方案不仅帮助我们实现了消毒目标,而且因为免去了化学品运输和Wedeco威德高系统的极低能耗而降低了我们的运营成本。”

“最重要的是,我们现在可以为整个社区提供可持续的污水排放解决方案,而且不会对海洋环境产生任何负面影响。”

赛莱默紫外线部门全球产品经理Peer Krueger说道:“借助赛莱默的紫外线消毒解决方案,Boracay Water已将工厂排水中有害的氯副产物浓度降至最低。对于希望减少化学品使用和保护环境的社区来说,紫外线消毒是一种理想的处理解决方案。”

赛莱默为可持续未来创造解决方案

赛莱默正在参与打造一个更具韧性、更可持续的世界,同时创造社会和经济效益。有关详情,请下载赛莱默2021年可持续发展报告。

 
请求信息