It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Romania. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompe Flygt cu tehnologie N

POMPE FLYGT CU TEHNOLOGIE N

SERIA N-3000

• Performanță anti-colmatare superioară
• Rotoare cu pale anti-colmatare, cu autocurățare
• Designuri cu mai multe pale pentru o eficiență optimă de pompare a apei uzate
• Eficiență ridicată pe termen lung
• Rotoare cu pale din fontă călită și opțional din oțel inoxidabil duplex și Hard Iron

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

POMPE FLYGT CU TEHNOLOGIE N

ALEGEREA SIMPLĂ PENTRU APLICAȚIILE SOLICITANTE DE POMPARE A APEI UZATE

Pompele Flygt anti-colmatare, cu autocurățare și tehnologie N au modele și funcții inovatoare care asigură o eficiență ridicată pe termen lung și o fiabilitate maximă de funcționare. Prin urmare, aceste pompe reprezintă cea mai fiabilă soluție disponibilă pentru o gamă largă de aplicații solicitante cu apă uzată, precum deșeuri brute, apă uzată și nămol cu o concentrație de solide de până la 8 %. Pompele Flygt cu tehnologie N au o capacitate de până la 1.000 l/s (16.000 gpm) datorită motoarelor de 1.3 - 680 kW (1.5 - 870 CP) și înălțimilor maxime de pompare de 100 m (330 ft).

Alegeți rotorul cu pale din fontă călită pentru aplicațiile tipice cu apă uzată sau versiunea cu tocător pentru aplicațiile solicitante cu fibre lungi și solide grele. Rotoarele cu pale din Hard-Iron™ sunt recomandate pentru toate aplicațiile care implică nisip, pietriș fin și alte materiale abrazive, precum și apă uzată amestecată cu apă de mare. Pentru aplicațiile speciale, precum mediile foarte corozive cu apă uzată, sunt disponibile rotoarele cu pale fabricate din oțel inoxidabil duplex.

Case Studies & White Papers

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Read More

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Read More

Efficient Handling of Wastewater at a Harbor

SWEDEN

To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...

Read More

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Read More

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Read More

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Read More