Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Estação de tratamento de águas residuais reduz o uso de energia em 20% com novo sistema biológico

Estação de tratamento de águas residuais reduz o uso de energia em 20% com novo sistema biológico

A solução inovadora da Xylem ajuda a melhorar a qualidade da água do rio local.
 
A estação de tratamento de águas residuais urbanas Alto Seveso, localizada no norte de Itália, trata as águas residuais de fabricantes têxteis locais. A estação pretendia reduzir o risco de poluentes nas suas descargas, ao mesmo tempo em que reduzia o consumo de energia. Com um sistema de tratamento biológico inovador da Xylem, a estação reduziu a utilização de energia em 20 por cento e melhorou a qualidade da água do vizinho Rio Seveso.

A estação de tratamento de Alto Seveso está localizada no município de Fino Mornasco, no coração do distrito têxtil de Como, em Itália. Concluída em 1978, a estação de tratamento expandiu-se e adaptou a sua linha de tratamento de efluentes ao longo dos anos para aumentar a eficiência e cumprir os novos padrões para descargas.

Como a estação fica a apenas alguns quilómetros de distância da nascente do rio Seveso, as descargas podem ter um impacto significativo na qualidade do rio. Em tempo seco, 90 por cento do fluxo do rio é composto pelas descargas da estação. Em média, a taxa de descarga da estação é de 1.000 m3/hora, enquanto o rio Seveso apresenta uma taxa de fluxo de cerca de 100 m3/hora em tempo seco.

A proprietária e operadora da estação, Lariana Depur SpA, precisava reduzir o risco de picos poluentes nas suas descargas, causados por variações na carga de entrada, em simultâneo com a otimização de recursos e o consumo de energia. Há alguns anos, a Xylem ajudou a melhorar um tanque estilo “autódromo” na estação, tendo sido chamada para resolver este desafio.

A Xylem foi contratada para renovar o processo de tratamento biológico de um ramal da estação de tratamento, especificamente um comprido tanque de fluxo em pistão com formato trapezoidal, onde cada secção pode funcionar alternativamente como processo anóxico ou aeróbio, dependendo das necessidades de tratamento. Isto permite flexibilidade no alcance dos resultados desejados, dependendo das cargas industriais variáveis, especialmente para o azoto.

Mais flexibilidade e controlo sobre os processos de tratamento

A Xylem concebeu o novo sistema de tratamento biológico líder do sector para permitir uma vasta gama de flexibilidade e controlo. Uma forma para o conseguir foi adicionando instrumentação de água e águas residuais e sensores que podem controlar seis zonas diferentes do tanque de fluxo.

O sistema de aeração também foi atualizado e otimizado. Numa estação de tratamento de águas residuais típica, os ventiladores num sistema de aeração são os consumidores autónomos de energia mais significativos. Anteriormente, a estação tinha um aerador mecânico de superfície ineficiente, que só podia operar no modo ligado ou desligado, pelo que a capacidade de regular o oxigénio era limitada. A estação só podia desligar o areador durante alguns minutos, caso contrário, poderia ocorrer sedimentação no tanque. A aeração mecânica também é, geralmente, menos eficiente do que a aeração por bolhas finas.
 
Com a nova solução, a estação tem agora um Sistema de aeração Sanitaire, por bolhas finas altamente eficiente, combinado com cinco misturadores submersíveis adaptáveis Flygt 4320 altamente eficientes. Esta solução permite que a estação desligue a aeração durante horas ou dias para algumas secções dos tanques, o que proporciona uma economia significativa de energia.

A estação de Alto Seveso também usa agora turboventiladores Sanitaire TurboMAX para alimentar diferentes quantidades de ar para seis sistemas de bolhas finas Sanitaire. Os Turboventiladores Sanitaire são aparelhos de acionamento direto e alta velocidade e que usam a mais recente tecnologia de rolamentos aerofólios para oferecer resultados incomparáveis com reduzido consumo de energia. Usam menos 40% de energia relativamente aos ventiladores tradicionais.

O novo sistema de controlo da estação é baseado em PLC e foi desenvolvido pela Lariana Depur com a ajuda da Xylem. O sistema recebe dados do processo dos sensores WTW da Xylem, relativamente ao oxigénio dissolvido e ao azoto, e permite que a estação saiba quando adicionar mais ou menos ar, ou até nenhum ar, em cujo caso os misturadores adaptativos são iniciados.

Ajuste dinâmico das operações, de acordo com a carga poluente

As atualizações e melhoramentos na estação permitiram uma enorme economia de energia de 20 por cento, ou 640.000 kWh por ano, comparativamente ao sistema anterior. Grande parte da redução de energia foi obtida pela nova capacidade de ajustar dinamicamente as operações de acordo com a carga poluente a remover. Esta flexibilidade é fundamental, dado que as descargas de empresas têxteis locais podem originar picos de cargas de azoto altamente variáveis.

O melhoramento da estação de tratamento de águas residuais ajudou a Lariana Depur a melhorar a qualidade da água do rio Seveso e, consequentemente, a cumprir as rígidas diretrizes de descargas que regulamentam a área do Lago Como. A atualização e melhoramento ajuda a estação a reduzir drasticamente o risco de exceder o limite de concentração de azoto nas suas descargas (15 mg/l). Ao mesmo tempo, a solução integrada reduz a pegada energética da estação, para tornar a comunidade mais sustentável.

“Esta atualização define um novo padrão para o tratamento de águas residuais em zonas industriais, particularmente onde há produção têxtil”, afirmou Marco Leoncavallo, Customer Excellence Manager (diretor para a excelência ao cliente), Xylem Water Solutions Itália. “Estamos orgulhosos da parceria com a Lariana Depur para ajudar a preservar os recursos hídricos locais.”
 
Para saber mais sobre a forma como a Xylem está a ajudar os nossos clientes a promover a sustentabilidade:
Relatório de Sustentabilidade da Xylem

Solicitar informação