Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Ciências da vida, farmacêutica e bioprocessos

Soluções em medição para aplicações clínicas, industriais e de pesquisa.

Pesquisa clínica e diagnóstico
Os analisadores Xylem medem a glicose sanguínea, plasmática e sérica, além do lactato sanguíneo, plasmático e no fluido cerebroespinhal.  Eles são usado extensivamente para a medição de glicose em pesquisas sobre a diabetes e configurações de fabricação de glicosímetros; e para o lactato na fisiologia do exercício e em programas de treinamento de atletas. Nossa linha completa de refratômetros serve à indústria da ciência esportiva para garantir que os atletas recebam os níveis ideais de hidratação durante os treinamentos e competições.

Alimentos e bebidas
Nossos instrumentos medem parâmetros comuns como temperatura, pH e ingredientes e subprodutos essenciais para as configurações de processo e em laboratórios de garantia de qualidade. Entre as substâncias a serem analisadas estão: glicose, sacarose, lactose, amido, colina, glutamato e etanol. Em aplicações para determinar a validade da comida, os níveis de lactato e etanol fornecem evidências quantitativas de micróbios indesejados. Nossa tecnologia de biossensores é utilizada desde a análise da matéria-prima até o teste de CQ do produto final e monitoramento de efluentes.  Nossos sistemas também são capazes de realizar testes para diversos contaminantes que podem ser encontrados nos alimentos, como benzeno, herbicidas, tintas, pesticidas, etc. Os refratômetros laboratoriais permitem uma medição exata da concentração na indústria de alimentos e bebidas.

Bioprocessamento
Podemos medir nutrientes importantes como glicose, glutamina e metanol, além de podermos monitorar o nível de subprodutos potencialmente prejudiciais, como lactato e amônio. A indústria biofarmacêutica utiliza as medições rápidas baseadas em eletrodos Xylem para monitorar e controlar processos.

Biocombustíveis
Os analisadores Xylem medem a xilose e a gicose para monitorar o progresso da fermentação na pesquisa de etanol celulósico e medir o etanol residual durante a destilação em instalações de produção.

Pesquisa de fisiologia
Nossos analisadores medem substâncias essenciais Os resultados oferecem informações relacionadas a fatores de crescimento, metabolismo, agentes tóxicos e mais.

Controle e monitoramento online
A Xylem oferece diversos produtos para monitoramento e controle online de substâncias essenciais em biorreatores de cultura celular. Nossos sistemas de monitoramento e controle online oferecem um método simples e com bom custo-benefício para monitorar (com a possível adição de uma bomba/controle de alimentação).

Tratamento de água farmacêutico - pureza e sustentabilidade são essenciais 

Da água de alimentação, passando pelo tratamento interno para geração de água de grau farmacêutico, até a descarga final, a água é essencial para a produção farmacêutica. O tratamento da água em cada fase da fabricação deve cumprir dois objetivos: pureza e sustentabilidade. A contaminação pode ser uma ameaça à vida. Por isso, evitar a contaminação da água é essencial para a segurança dos produtos. Os tratamentos devem atender às normas das farmacopeias relevantes para o uso pretendido da água, com diferentes graus farmacêuticos exigindo tratamentos diferentes de água purificada (AP) à água ultrapurificada (AUP) e até a água de mais alta pureza para injetáveis (API). Os fabricantes farmacêuticos também têm adotado uma abordagem proativa com relação à sustentabilidade, já que tanto a escassez da água quanto a mitigação dos impactos ambientais encorajam o uso consciente da água através de reciclagem interna e tratamentos avançados para descartes finais.

Embora saibamos que as exigências dos tratamentos variam de acordo com a farmacopeia relevante, a maioria dos dispositivos de tratamento para a geração de água purificada ou API envolvem membranas (UF e/ou RO), desionização, e/ou destilação e desinfecção. No entanto, tratamentos como a desinfecção e a destilação térmicas consomem muita energia. Logo, melhorar as eficiências da água para reduzir a quantidade que requer tratamento também reduz o consumo de energia. A reutilização interna como água para lavagem também reduz os volumes de descarga e os custos com o tratamento de efluentes.

Como a desinfecção é tão essencial, diversos métodos, incluindo térmico, UV e ozonização, geralmente são empregados em diversos pontos ao longo do processo de tratamento. Esses processos de desinfecção não geram subprodutos químicos, embora o uso de ozônio também exija equipamentos para destruir o ozônio. O processo que utiliza UV está ganhando preferência, mas higieniza no ponto da aplicação e não serve para biofilmes microbianos que podem se acumular na tubulação. Para matar esses biofilmes, um tipo residual de desinfetante, geralmente ozônio, deve ser administrado periodicamente através do sistema de tratamento.

O ozônio combinado ao peróxido e/ou UV é extremamente eficaz na oxidação de biofilmes microbianos e bactérias. A Wedeco, uma marca Xylem, é uma líder confiável em processos de higienização consagrados, oferecendo tanto unidades UV quanto de oxidação avançada com o uso de ozônio e peróxido. Os sistemas UV Wedeco lideram a indústria em relação ao consumo de energia, e a série MiPRO de unidades de oxidação avançada (ozônio, peróxido e UV) usam uma abordagem multifacetada para oferecer o mais alto nível de higienização disponível.

Ciências da vida, farmacêutica e biofarmacêutica Farmacêutica / Biofarmacêutica
Life Sciences, Pharma & Biopharma Measurement Solutions
Farmacêutica / Biofarmacêutica Remoção de agentes contaminantes
farmacêutica/biofarmacêutica Tratamento de efluentes
Ciências da vida, farmacêutica e bioprocesso Validação