It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Управление аварийными сигналами

Получение данных в режиме реального времени и ранних предупреждений от подключенных устройств; отправка уведомлений об аварийных сигналах в определенный список вызовов посредством текстовых сообщений, электронных писем или уведомлений в приложении

Тревога — это предупреждение об опасности, требующее действий пользователя. Все сигналы тревоги регистрируются в журнале сигналов тревоги, и для каждого устройства и станции в системе имеются отдельные сигналы тревоги.

Уровень приоритета

У всех сигналов тревоги для каждого устройства есть уровень приоритета по умолчанию. Уровень приоритета для каждого сигнала тревоги в системе можно менять. Существует четыре уровня приоритета: высокий, средний, низкий и выкл. В таблице ниже показано уведомление пользователя и описание каждого уровня приоритета.

Уровень приоритета Уведомление описание
Высокая • Приложение показывает значок сигнала тревоги 
• Приложение отправляет сообщение пользователю
• Приложение отслеживает поведение сигнала тревоги 
• Уведомления активированы 
• Сигнал тревоги сохраняется в файл журнала
Средняя
Низкий Приложение показывает значок сигнала тревоги
Выкл. __ Приложение не отслеживает поведение сигнала тревоги

 

Состояние тревоги

Аварийные сигналы могут быть активными или остановленными, когда активный аварийный сигнал означает, что триггер, повышающий аварийный сигнал, все еще продолжается. В Secure Connect каждый экземпляр сигнала тревоги имеет значок, который показывает статус сигнала тревоги. Secure Connect позволяет фильтровать сигналы тревоги на основе их уровня приоритета, состояния и подтверждения сигнала тревоги.  В таблице ниже описывается цвет значка тревоги и его значение.

Значок сигнала тревоги описание Уровень приоритета
Мигает красным светом Неподтвержденный сигнал тревоги А Высокая
Красный Подтвержденный сигнал тревоги А Высокая
Мигает оранжевым светом Неподтвержденный сигнал тревоги В Средний
Оранжевый Подтвержденный сигнал тревоги В Средний
Серый Сигнал тревоги С Низкий

 

Задержки, настроенные пользователем

Также можно установить задержки уведомлений для сигнала тревоги, которые влияют на время, необходимое для уведомления пользователя, и время, необходимое для того, чтобы сигнал тревоги считался остановленным в Secure Connect. В таблице ниже приведены типы задержек.

Задержка описание
Задержка уведомления [минуты] Задержка при отправке уведомлений — это время с момента появления сигнала тревоги до момента отправки первого уведомления пользователю.
Уведомление будет отправлено только в том случае, если сигнал тревоги остается активным в течение всего заданного периода задержки.
Задержка активации сигнала тревоги [секунды] Если установлена ​​задержка активации сигнала тревоги, Secure Connect ждет, прежде чем сработать сигнал тревоги, в течение указанного периода.
Задержка деактивации сигнала тревоги [секунды] Если установлена ​​задержка отключения, Secure Connect ждет, чтобы отключить сигнализацию в течение указанного периода.

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.