It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem обеспечивает водоснабжение самого высокого здания на Балканах.

Avala Tower

Belgrade, Serbia

Применение: Коммерческие здания и ЖКХ

В 1999 г. один из главных символов Сербии – телевизионная башня на горе Авале – был разрушен натовскими бомбами. Двенадцатью годами позже в знак восстановления страны и народного единства на вершине холма, на том же месте была торжественно открыта новая Авалская башня, которая сохранила характерную форму своей предшественницы: её поперечное сечение представляет собой равносторонний треугольник.

Новая башня, как и предыдущая, будет использоваться для телевещания, но в техническом смысле значительно улучшена. На высоте 124 м расположен ресторан, откуда открываются великолепные панорамные виды, а двумя метрами выше – смотровая площадка. Общая высота башни составляет 204,5 м, и сегодня она опять самое высокое сооружение на Балканах.

Бустерные насосные установки Lowara обеспечивают необходимое водоснабжение.

В Авалской башне располагаются различные учреждения и заведения, в том числе ресторан, и поэтому она постоянно нуждается в значительном количестве воды, как для повседневных хозяйственных нужд, так и для системы пожаротушения. Для удовлетворения данной потребности представитель Xylem в Сербии, компания BINEMIKOM, предложил разные решения.

В нижней бетонной части башни установлена бустерная насосная установка, которая состоит из двух многоступенчатых насосов Lowara серии SV и в состоянии обеспечить для общих нужд подачу до 120 м3 воды в час при напоре до 330 м.

Задачей второй установки, составленной также из двух насосов серии SV, является снабжение водой, с одной стороны, высшей стальной части башни, в которой расположены ресторан и технические помещения, а с другой – водяной системы пожаротушения.

Наконец, третья бустерно-насосная установка, состоящая из двух насосов серии FHE (Серия насосов FH заменена обновлённой серией e—NSC), подает воду к гидрантам для наружного пожаротушения. Чугунные горизонтальные центробежные насосы FHE гарантируют производительность до 700 м3/ч и напор до 100 м.

Потребность башни в воде удовлетворена полностью.

Три бустерные насосные установки Lowara, собранные на заводе BINEMIKOM и оснащённые соответствующими частотными преобразователями, в состоянии полностью удовлетворить потребность в воде для бытовых нужд и противопожарной системы. Авалская башня со своей великолепной наружной подсветкой снизу вверх была введена в эксплуатацию в апреле 2010 г. и сможет продолжать оставаться предметом гордости для будущих поколений.