It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Xylem нашла правильное решение для Tamar Science Park Великобритании

Tamar Science Park

Plymouth, England

Xylem Lowara in Tamar Science Park

Применение: Частные жилые здания

Tamar Science Park – это успешный коммерческий центр на юго-западе Англии. Он был открыт в 1995 году как совместное предприятие, образованное муниципальным советом Плимута, советом по обучению и предпринимательству Девона и Корнуолла и университетом Плимута.

1-й этап 4-й фазы этого проекта, стоимостью 23 миллиона фунтов стерлингов, предусматривает 24000 квадратных футов сдаваемой внаем площади. Центром данной территории является здание Drake, в котором располагаются помещения для аренды офисов, информационный центр, Bistro Park Central и конференц-залы. Технология насосов Xylem Lowara внесла значительный вклад в работу этого центра.

Сочетание эффективной работы и экономии

Для обеспечения максимальной эффективности и экономии средств, в соответствие с принципами строительства парка, инженеры-строители компании Lorne Stewart plc рекомендовали при строительстве здания использование насосов Xylem Lowara и, в особенности, применение контроллера переменной скорости Hydrovar®, который регулирует скорость работы насоса, в зависимости от потребности в расходе.

Водоснабжение центра – включая его кухни – включает две бустерные сдвоенные насосные станции серии GHV, имеющие подачу до 48 куб. м/час с напором до 120 м. Установки GHV легко монтируются, нуждаются в незначительном техобслуживании и защищены от работы без воды. Каждая установка включает два вертикальных многоступенчатых насоса серии SV из нержавеющей стали, удовлетворяющие широкий диапазон пользователей, а также стандартно применяемые в бустерных установках Xylem.

Два контроллера переменной скорости Hydrovar® монтируются для обеспечения соответствия скорости работы насоса к потребностям. Это гарантирует оптимальную эффективность работы насоса, минимизирует потребление энергии и увеличивает срок службы насосов, благодаря низкому износу при пуске насоса.

Надежная система отопления

Система отопления управляется рядом насосов Lowara серии FC-TC. Три циркуляционных насоса ин-лайн с мокрым ротором TCG в сдвоенном исполнении перекачивают до 125 куб. м/час с напором до 20 м, гарантируя надежность и долговечность, благодаря их чугунному корпусу. Система также использует однофазный насос в сдвоенном исполнении, с мокрым ротором, работающий с переменной скоростью, серии Lowara EFCG (Серия насосов EFCG заменена обновлённой серией ecocirc XL), перекачивающий 100 куб. м/час при двух работающих насосах, с напором до 11 м.

Кухня в здании Drake также использует бытовые циркуляционные насосы TCB для системы горячего водоснабжения. Бронзовая конструкция насоса TCB в сдвоенном исполнении гарантирует высочайшую надежность, перекачивая до 9.5 куб. м/час при двух работающих насосах, с напором до 6.5 м.

Насос для использования в системах HVAC серии FC-FCT — чугунный центробежный насос ин-лайн (Серия насосов FC—FCT заменена обновлённой серией e—LNE e—LNT). Насос FCTE4 имеет рабочее колесо из нержавеющей стали AISI316L и способен перекачивать умеренно агрессивные холодные и горячие жидкости, со подачей 330 куб. м/час, с напором до 89 м.

Открытость для бизнеса

Здание Drake, являющееся частью новой фазы 4 Tamar Science Park, было открыто в ноябре 2008 года. Оборудование Xylem уже внесло значимый вклад в экономию средств и в защиту окружающей среды при строительстве здания, гарантируя низкие затраты с течением времени и его эффективность в качестве ресурса для регионального бизнеса.