It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Разумный выбор. Новые циркуляционные насосы Lowara ecocirc

июня 30, 2020

Компания Xylem объявляет о запуске нового поколения бытовых циркуляционных насосов ecocirc и ecocirc+. Новый модельный ряд насосов Lowara ecocirc - это высокоэффективные бытовые циркуляционные насосы, предназначенные для циркуляции воды в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.

ecocirc-range.png

Основываясь на огромном опыте и запросах клиентов по всему миру, инженеры Lowara выявили необходимость разработать два уровня циркуляционных насосов – базовый вариант с минимально необходимыми функциями (ecocirc) и более продвинутую версию с цифровым дисплеем и расширенным функционалом (ecocirc+).

Две линейки, 42 модели и несколько режимов управления - новые насосы серий ecocirc и ecocirc+ представляют собой лучшее решение на рынке бытовых циркуляционных насосов, сочетая высокую эффективность и надежность по доступной цене. Компактные и простые в установке, все модели оснащены уникальным переключателем режимов управления и установки скорости. Сменный штепсельный разъем, режим автоматического удаления воздуха и LED-индикатор состояния в стандартной комплектации. Все насосы имеют уровень EEI ≤ 0,18.

 

Почему новые насосы Lowara ecocirc – это лучшее решение на рынке бытовых циркуляционных насосов? Есть 4 основных аргумента в их пользу:

  1. Эффективность: лучший в своем классе показатель энергоэффективности (EEI ≤0,18) благодаря применению электродвигателя с блоком управления, оптимизированной гидравлике и низкому потреблению электроэнергии (снижение энергопотребления до 80% в сравнении с традиционными циркуляционными насосами).
  2. Надежность: высоконадежная конструкция, наличие предупреждающих сигналов, изоляционного кожуха и автоматической защиты от перегрева.
  3. Простота: компактность и простота установки в ограниченном пространстве, многофункциональный переключатель режимов и установки скорости упрощающий настройку.
  4. Экономия: сокращение затрат электроэнергии благодаря ночному режиму и функциям eAdap (в версии ecocirc+).

Вся линейка насосов ecocirc и ecocirc+ с корпусом из чугуна или нержавеющей стали оснащается многофункциональным переключателем с тремя режимами управления, функцией автоматического удаления воздуха и цветным светодиодом для индикации состояния насоса. Давление для систем с радиаторными термостатическими клапанами регулируется в режиме пропорционального давления по трем уровням (A-B-C). Режим постоянного давления (1-2-3) рекомендуется использовать для систем теплого пола. Режим постоянной скорости предусматривает выбор одного из трех вариантов скорости (I-II-III) для однотрубных систем отопления и котловых контуров.

ORIENTATION3.216.jpeg

Более продвинутая линейка ecocirc+ имеет все функции базовой версии и дополнительно получила цифровой дисплей, функции беспроводной связи для удаленного мониторинга, ночной режим и eAdapt для обеспечения оптимального комфорта при минимальных затратах. Цифровой дисплей отображает энергопотребление, напор и расход. Функция eAdapt активирует автоматическую настройку циркуляционного насоса, чтобы обеспечить минимальное энергопотребление. Ночной режим активируется одним из функциональных режимов и обеспечивает минимальное энергопотребление в ночное время. Беспроводное подключение позволяет переключаться на удаленный интерфейс для настройки циркуляционного насоса.

Узнать больше и заказать новый циркуляционный насос Lowara ecocirc можно у официального дистрибьютора компании Xylem. Полный список официальных дистрибьюторов можно найти на сайте www.xylem.ru.