It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Будущее водоотведения уже наступило — новый интеллектуальный дренажный насос Flygt Biboα

июня 29, 2021

2960_BiboAlpha_Hero-Image.jpeg

Компания Xylem представляет новый погружной дренажный насос Flygt Bibo Alpha, который автоматически подстраивается к характеристикам расхода и напора вместо использования статической кривой. Благодаря этому он будет полезен как в горнодобывающей и строительной отраслях, так и в любой другой другой, где требуется эффективное и надежное водоотведение.

Bibo Alpha – это насос, который относится к категории «подключи и работай». Благодаря встроенному микропроцессору он самостоятельно оптимизирует производительность. Эта новая технология выводит на новый уровень гибкость системы, адаптируя ее к изменяющимся условиям работы.

Чтобы обеспечить высокие требования горнодобывающей и строительной отраслей в снижении общей суммы затрат на дренаж, этот насос сделан исключительно надежным, компактным и долговечным. При этом установить и настроить его так же легко и быстро, как и традиционный насос.

Особенности насоса Flygt Bibo Alpha

  • Biboα способен заменить целый ряд традиционных дренажных насосов благодаря встроенной интеллектуальной системе, позволяющей адаптировать частоту вращения и производительность в процессе работы.
  • Автоматическое конфигурирование без необходимости настройки.
  • Прочная конструкция обеспечивает безотказную работу при выполнении любой задачи по водоотведению.
  • Снижение износа на 70 % за счет адаптации скорости для предотвращения сухого хода и работы «в нахрап», а также постоянной работе в оптимальном режиме.
  • Максимально надежная работа благодаря 4-уровневой встроенной защите двигателя, а также плавному пуску и останову.

Преимущества насоса Flygt Bibo Alpha

  • Этот компактный насос мощностью 8 кВт обладающий уникальной Q-H характеристикой способен заменить линейку традиционных насосов мощностью от 2 до 10 кВт и прослужить в четыре раза дольше традиционного насоса для водоотведения.
  • Уменьшение складских запасов благодаря уменьшению количества комплектующих, а также сокращению количества типоразмеров насосов за счет широкого диапазона напорной характеристики Q-H.
  • Увеличение сервисных интервалов и снижение стоимости техобслуживания на 50%.
  • Снижение потребления энергии на 60 % благодаря работе в точке максимального КПД.

Ознакомиться с подробной информацией о Flygt Bibo Alpha, а также получить подробную консультацию эксперта можно на странице продукта

О компании Xylem
Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.com.