It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Установка

Установка OPC UA Connector

OPC UA Connector предназначен для работы в частной сети. Обнажение программного обеспечения в Интернете создает угрозу безопасности. Если у пользователя ужеустановлена версияOPC UA Connector, выполнитепервую установку, впротивном случае выполнитеобновление OPC UA Connector.

Первая установка

OPC UA Connector можно установить какслужбуWindows или в автономном режиме. Независимо от способа установкиOPC UA Connectorсоздает папку C:\\ProgramData\\OPC UA Connector для хранения данных.

Служба Windows

  1. Распакуйте указанный ZIP-файлOPC UA Connector в папке
  2. Запуск службы-установка-пуск.бат
  3. OPC UA Connector зарегистрирован и запускается какслужбаWindows

Автономный режим

OPC UA Connectorне запускается автоматически после перезапуска или после закрытия удаленного сеанса. Пользователь должен удалить папку C:\\ProgramData\\OPC UA Connector вручную, когда OPC UA Connectorне используется.

  1. Распакуйте указанныйZIP-файлOPC UA Connector в папке
  2. Запуск: запуск.bat

Обновление OPC UA Connector

Этот раздел применим, еслиOPC UA Connectorустановлен как служба Windows и существует предыдущая установка.

Для обновленияOPC UA Connector:

  1. Распакуйте новую версиюOPC UA Connectorв папке. Он создает две установки OPC UA Connector: 
установки 1 folderpath/opc-ua-connector-previous-version
установки 2 folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. Запуск opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat

    При запуске сценария устанавливается и запускается новая версия OPC UA Connector как службы Windows.

Останов OPC UA Connector

Этот раздел применим, когдаOPC UA Connectorработает какслужбаWindows.

  • Запустить сервис-стоп.бат.

Перезапуск OPC UA Connector

Этот раздел применим, когдаOPC UA Connectorработает какслужбаWindows.

  • Запуск service-restart.bat

Удалить OPC UA Connector

Данный раздел применим, еслиOPC UA Connectorустановлен какслужбаWindows.
Для удаленияOPC UA Connectorзапустите один из следующих сценариев:

service-uninstall.bat Он удаляет службуOPC UA ConnectorWindows.
сервис-удалить-данные.bat Он удаляетслужбуOPC UA ConnectorWindows и папку
C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, который содержит конфигурацию, сертификаты и данные, используемыеOPC UA Connector .

 

Пользователь должен вручную удалить папку, содержащую извлеченный файлраспределения OPC UA Connector.

Включить связь с Secure Connect

  1. Откройте хромированный браузер и перейдите в веб-интерфейсOPC UA Connector.
    http://localhost:8087
  2. Используйте учетные данные по умолчанию для входа в систему.
    Примечание. Учетные данные по умолчанию небезопасны, важно изменить учетные данные, прежде чем разрешить клиентам подключаться к OPC UA Connector.
Имя пользователя Администратор
Пароль Пароль

 

  1. После входа в систему веб-интерфейсOPC UA Connector запрашивает смену пароля, если был обнаружен пароль по умолчанию. При изменении пароля отобразится окно состояния.
  2. В верхнем меню нажмите на учетныеданныеSecure Connect, чтобы перейти к представлению учетных данныхSecure Connect.
  3. Нажмите кнопку Редактироватьи введите идентификаторклиентаи секретклиента . Идентификатор клиента и секрет клиента предоставляются представителем Xylem.
  4. Нажмите Сохранить , подождите 10 секунд, а затем нажмитеПроверить .
  5. Появится диалоговое окно с сообщениемДействительные учетные данные. Если в диалоговом окне отображается ошибка, это означает, что идентификатор клиента и секрет клиента неверны. Для получения действительных учетных данных обратитесь кпредставителюXylem.

Добавить пользователей

Роли пользователя

ПользователиOPC UA Connectorмогут выполнять одну из следующих функций:

Роль описание
Администратор Представляет системного администратора, который настроит приложение через веб-интерфейсOPC UA Connector, а также может подключиться через OPC UA.
Считывание OpcUa Представляет пользователя или клиента, который будет подключаться только через OPC UA в режиме только для чтения, но не потребует доступа квеб-интерфейсуOPC UA Connector.
Считывание/запись OpcUa Представляет пользователя или клиента, который будет подключаться только через OPC UA врежимечтения/записи, но не потребует доступа квеб-интерфейсуOPC UA Connector.

 

Характеристики Администратор Считывание OPCUA Запись OPCUA
Доступ к веб-интерфейсу X    
Считывание OPC UA X X  
OPC UA R/W X X X

 

Создать пользователя

  1. Навигация и вход в веб-интерфейсOPC UA Connector.
  2. В верхнем меню нажмитеПользователи .
  3. Нажмите кнопкуДобавить пользователя.
  4. Введите необходимую информацию о пользователе и нажмите Сохранить .

Подключение через OPC UA

Требования: сервер OPC UA Connector успешно настроен и запущен. Подробнее см. в разделеВключить связь с Secure Connect

  1. Настройте клиент OPCUA для подключения к следующему URI: opc.tcp://[IP или имя компьютера]:52531/OPCUA/opcua-connector
  2. Введите оконечное устройство в клиент OPC UA.
    • Пользователь должен заменить IP и имя компьютера в URL-адресе в зависимости от настроексервераOPC UA Connector. Не копируйте и не вставляйте URL-адрес.
    • Все доступные конечные точки перечислены в разделеСтатус > ссылка на конечную точку .
    • Укажите учетные данные пользователя, созданного в разделеДобавить пользователей.
  3. Выберите одну из поддерживаемых политик безопасности:
Политика безопасности Подписать Подписать и зашифровать
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* Рекомендуется для обеспечения максимальной безопасности

Когда клиент OPC UA пытается подключиться к OPC UA Connector впервые, принимается ответ Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000). По умолчанию сервер не доверяет сертификату клиента. Пользователь должен настроитьOPC UA Connectorдля доверия к сертификату:

  1. Перейдите и войдите в веб-интерфейсOPC UA Connector.
  2. В верхнем меню нажмите Сертификаты .
  3. Перейдите на вкладкуОтклонено .
  4. Найдите сертификат, которому нужно доверять, и нажмите значок Сертификатсерверадоверия.

Сертификат клиента также может быть перемещен из состояния Довереновсостояние Отклонено или даже удален при необходимости.