It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Неравномерное время работы

Применение

Этот тип аномалии применим к насосным станциям с двумя насосами для канализационных стоков, в которых насосы настроены на регулярную чередовку с одинаковым временем работы в каждом цикле.

Аномальный тип отключен для типов устройств, для которых, как правило, насосы не чередуются регулярно.

описание

Пользователи получают уведомление об этой неисправности, если время работы одного насоса превышает время работы другого насоса на станции более чем на 20% в течение трех дней подряд.

Возможная причина

  • Разница производительности между насосами
  • Проблема с конфигурацией станции:
    • Один насос всегда запускается на более высоком уровне, чем другой.
    • Уровень останова для насосов устанавливается по-разному.
    • Уровень останова слишком низкий, что приводит к работе одного насоса на уровне храпа.
    • Насосы не чередуются регулярно.
  • Неисправность насоса или управления насосом
  • Проблема с обратным клапаном насоса

Связанные графики для оценки

Инструкции о том, где найти соответствующие таблицы для исследования, см. в
«Где найти таблицы отклонений для проверки?» в разделе Часто задаваемые вопросы особытиях > Аномалии .

Описание таблицы Подробная информация об использовании насоса

На графике показаны следующие данные:

  • Состояние работы каждого насоса станции
  • Уровень воды, если имеется

Период времени на диаграмме составляет один день с максимальным разрешением:

  • Если аномалия активна, на графике показан предыдущий день.
  • Если неисправность прекратилась, в таблице показан день ее возникновения.

Диаграмма позволяет пользователю оценить следующие пункты:

  • Проблема, вызвавшая аномалию
  • Текущее состояние станции, если неисправность все еще активна

Описание графика Сравнение использования насоса

На графике показано ежедневное использование каждого насоса станции. Период времени в таблице составляет несколько дней. Диаграмма позволяет пользователю оценить следующие пункты:

  • Степень разницы в использовании между двумя насосами
  • Частота возникновения проблемы

Оценка графиков, пример 1

Графики показывают, что насос 1 потерял производительность в конце февраля:

  • На диаграмме Подробная информация об использовании насоса показывает, что циклы насоса 1 длиннее, чем циклы насоса 2.
  • График Сравнение использования насоса показывает, что использование насоса 1 значительно возросло в конце февраля.

Оценка графиков, пример 2

График Подробная информация об использовании насосапоказывает, что с 27 февраля тенденция уровня воды значительно отличается от регулярного графика и что цикл насоса очень долгий. Это поведение указывает на проблему в управлении насосом, а не в производительности насоса.

ДиаграммаСравнение использования насоса подтверждает проблему, поскольку разница в использовании насоса меняется через несколько дней.

Отключить тип аномалии

Если поведение, определенное как отклонение от нормы, является нормальным для станции, тип отклонения должен быть отключен. Для получения дополнительной информации см. раздел «Как включить или отключить тип аномалии?» в разделе Часто задаваемые вопросы особытиях > Аномалии .

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.