It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Неравное количество запусков

Применение

Этот тип аномалии применим к насосным станциям с двумя насосами для канализационных стоков, в которых насосы настроены на регулярную замену в каждом цикле.

Тип аномалии отключен для типов устройств, для которых, как правило, насосы не чередуются регулярно.

описание

Пользователи получают уведомление об этой аномалии, если количество пусков одного насоса превышает количество запусков другого насоса на станции более чем на 20% в течение нескольких дней подряд.

Возможная причина

  • Один насос неоднократно не может снизить уровень воды и, таким образом, полагается на другой насос для завершения цикла
  • Один насос запускается несколько раз из-за неисправности насоса, неисправности управления насосом или неправильной конфигурации станции

Связанные графики для оценки

Инструкции о том, где найти соответствующие таблицы для исследования, см. в
«Где найти таблицы отклонений для проверки?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии .

Описание таблицы Подробная информация об использовании насоса

На графике показаны следующие данные:

  • Состояние работы каждого насоса станции
  • Уровень воды, если имеется

Период времени на диаграмме составляет один день с максимальным разрешением:

  • Если аномалия активна, на графике показан предыдущий день.
  • Если неисправность прекратилась, в таблице показан день ее возникновения.

Диаграмма позволяет пользователю оценить следующие пункты:

  • Проблема, вызвавшая аномалию
  • Текущее состояние станции, если аномалия все еще активна

Описание графика Количество пусков насосов

На графике показано ежедневное количество пусков для каждого насоса станции. Период времени в таблице составляет несколько дней. Диаграмма позволяет пользователю оценить следующие пункты:

  • Степень разницы в количестве пусков между двумя насосами
  • Частота возникновения проблемы

Оценка графиков, пример 1

На диаграмме Подробная информация об использовании насоса показывает, что насос 2 часто полагается на насос 1 для завершения цикла.

Таким образом, график количества пусков насосов показывает, что количество пусков насоса 1 больше, чем количество пусков насоса 2.

Графики показывают, что проблема возникала регулярно в течение последнего месяца.

Оценка графиков, пример 2

На диаграмме Детальная информация об использовании насоса показывает нерегулярную тенденцию измеренного уровня воды с нереалистичными скачками. В таблице также показаны частые, очень короткие циклы насоса, которые не снижают уровень воды. Такое поведение указывает на наличие проблемы в управлении насосами.

Диаграмма Количество пусков насосов показывает, что проблема вызывает большое количество пусков для обоих насосов, особенно для насоса 2.

Отключить тип аномалии

Если поведение, определенное как отклонение от нормы, является нормальным для станции, тип отклонения должен быть отключен. Дополнительную информацию см. в разделе «Как включить или отключить тип аномалии?» в разделе «Часто задаваемые вопросы о событиях» > «Аномалии».

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.