It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Обратный ток

Применение

Этот тип аномалии применим к насосным станциям для канализационных стоков, для которых доступны статус работы насоса и уровень воды.

описание

Пользователи получают уведомление об этой аномалии, если выполняются следующие условия:

  • Уровень воды значительно повышается сразу после остановки насоса.
  • Когда насос останавливается, уровень воды увеличивается значительно быстрее, чем при запуске насоса.

Возможная причина

Проблема с обратным клапаном насоса

Связанные графики для оценки

Инструкции о том, где найти соответствующие таблицы для исследования, см. в разделе «Где найти таблицы аномалий для исследования?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии .

Описание графика Первый день обнаружения аномалии

На графике показаны следующие данные:

  • Состояние работы каждого насоса станции
  • Уровень воды, если имеется

Период времени диаграммы — это день, когда возникла аномалия, с максимальным разрешением.

Диаграмма позволяет пользователю оценить проблему, вызвавшую аномалию.

Описание графика Текущее состояние станции

На графике показано, когда аномалия активна. На графике показаны следующие данные:

  • Состояние работы каждого насоса станции
  • Уровень воды, если имеется

Период времени на графике — это последний день с максимальным разрешением.

Диаграмма позволяет пользователю оценить текущее состояние станции.

Описание графика использования насоса

На графике показано ежедневное использование каждого насоса на станции. Период времени в таблице составляет несколько дней. Диаграмма позволяет пользователю оценить следующие пункты:

  • Использование насоса в течение периода времени
  • Для станций с несколькими насосами различия в использовании между насосами в течение периода времени

Оценка графиков, пример 1

В данном примере станция является насосной станцией для канализационных стоков с двумя насосами, которые настроены на регулярную замену.

График В первый день обнаружения аномалии показано, что примерно с 11:00 10 января уровень воды быстро повышается сразу после остановки насосов. Менее чем за минуту уровень увеличивается до половины диапазона уровней между уровнем пуска и уровнем останова. Затем уровень постепенно увеличивается до достижения уровня пуска.

Эта тенденция уровня воды указывает на отсутствие повышенного притока, который вызывает быстрое увеличение уровня воды при остановке насосов. Вместо этого может возникнуть проблема с обратным клапаном.

Диаграмма Текущее состояние станции показывает, что аномалия все еще продолжается в тот момент, когда пользователь смотрит на диаграммы.

График использования насоса показывает, что с 10 января использование насоса 1 значительно возросло и намного выше, чем использование насоса 2. Эта тенденция подтверждает, что может возникнуть проблема с обратным клапаном.

Оценка графиков, пример 2

В данном примере станция является насосной станцией для канализационных стоков с двумя насосами, которые настроены на регулярную замену.

График В первый день обнаружения аномалии показано, что до 12:00 30 июня уровень воды линейно увеличивается между уровнем останова и уровнем пуска.

Примерно в 12:00 время работы насоса 1 значительно увеличивается.

Примерно после 19:00 уровень воды быстро повышается при остановке насосов. Через несколько минут уровень достигает 3/4 от общего диапазона уровней. Затем уровень постепенно увеличивается до достижения уровня пуска.

Эта тенденция уровня воды указывает на отсутствие повышенного притока, который вызывает быстрое увеличение уровня воды при остановке насосов. Вместо этого может возникнуть проблема с обратным клапаном.

Диаграмма Текущее состояние станции показывает, что аномалия все еще продолжается в тот момент, когда пользователь смотрит на диаграммы.

График использования насоса показывает, что с 29 июня использование насоса 1 значительно возросло и намного выше, чем использование насоса 2. Эта тенденция подтверждает, что может возникнуть проблема с обратным клапаном.

Отключить тип аномалии

Если поведение, определенное как отклонение от нормы, является нормальным для станции, тип отклонения должен быть отключен. Для получения дополнительной информации см. раздел «Как включить или отключить тип аномалии?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии .

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.