It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

24 месяца гарантии незасоряемости на канализационные насосы Flygt

сентября 14, 2020

Красивые обещания без гарантий не имеют смысла, особенно если дело касается перекачивания канализационных стоков.  Мировой лидер в области технологий обработки воды —Xylem — предлагает гарантию на отсутствие засорений насосов Flygt в течение 24 месяцев при перекачивании бытовых сточных вод, содержащих современные загрязнения, включая синтетический и длинноволокнистый мусор.

«Многие производители уже декларируют, что их насосы не засоряются, но до этого момента ни один производитель не нес никакой ответственности, если его насос забивался типичными для современной канализации загрязнениями. Мы хотим быть честными с нашими клиентами и поэтому готовы нести ответственность за свои заявления и гарантировать заказчику снижение эксплуатационных затрат и спокойствие за работу своих объектов», - Павел Якель, менеджер по развитию бизнеса в Муниципальном сегменте ООО «Ксилем Рус».

На что распространяется гарантия?

Xylem гарантирует, что насосы Flygt Concertor, насосы Flygt с самоочищающимся рабочим колесом типа N (мощностью до 75 кВт), оснащенные интеллектуальной системой управления SmartRun®, а также насосы Flygt N (мощностью свыше 75 кВт), оснащенные системой мониторинга MAS801,  будут работать без засорений в течение 24 месяцев в условиях перекачивания типичных бытовых сточных вод, содержащих современный синтетический и длинноволокнистый мусор.

Что будет, если насос засорится?

Если один из вышеперечисленных насосов забьется типичными для бытовых сточных вод загрязнениями, сервисная служба или официальный сервис-партнер Xylem устранит засорение без  дополнительных затрат со стороны заказчика.

Окупаемость затрат за несколько месяцев

Способность насосов перекачивать стоки без засорений оказывает прямое влияние на совокупную стоимость обслуживания. Успешный опыт применения насосов Flygt серии N для перекачивания сточных вод с большим количеством загрязнений в различных городах по всей России показывает существенное снижении эксплуатационных затрат. Для случаев применения насосов Flygt с N-гидравликой снижение энергопотребления достигает 25-30%. А при замене ежедневно засоряемых насосов на насосы Flygt Concertor или Flygt N с системой SmartRun® снижение энергопотребления достигает не менее 30%, а сокращение затрат на прочистку до нескольких миллионов рублей ежегодно. Таким образом, как показывает практика, срок окупаемости подобных решений может составлять лишь несколько месяцев.

Как получить гарантию незасоряемости?

Для получения подробной информации об условиях предоставления гарантии обращайтесь к официальному дистрибьютору, представителю Xylem или посетите сайт'

https://www.xylem.com/ru-ru/campaigns/act/non-clogging-guarantee/.