It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sistemas de gestão de águas pluviais

Tratamento de águas pluviais

Após servir as suas diversas finalidades, a água tem de ser recolhida, transportada, tratada e devolvida ao ambiente. O transporte e a gestão das águas pluviais pode ser difícil, devido a todos os sólidos orgânicos, desperdícios e outros materiais que entopem frequentemente os sistemas de bombagem.

A Xylem oferece uma gama de soluções de bombagem para mover água residual através de uma rede de recolha para uma estação de tratamento de água residual. Adicionalmente, transportamos e gerimos o escoamento municipal, comercial e industrial através de sistemas de recolha.

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE ÁGUA RESIDUAL DURANTE GRANDES FLUXOS

Durante períodos de chuvas intensas, os sistemas de esgoto e as estações de tratamento não conseguem, por vezes, tratar os grandes volumes de água residual que recebem. Por outro lado, as condições de tempo seco geram por vezes situações de capacidade excessiva. A instalação de bacias de retenção num sistema de recolha de águas de esgotos equilibra o fluxo no sistema ao longo do tempo. As bacias de retenção permitem evitar ou minimizar problemas como inundações, fluxo excessivo ou mau tratamento através do armazenamento da água até existir capacidade de tratamento. Os processos de tratamento tornam-se mais eficientes e fáceis de controlar quando existem menos flutuações de fluxo.

Pode adicionar várias bacias mais pequenas e dispersas geograficamente ou menos bacias de maiores dimensões, normalmente próximas da estação de tratamento. A sua escolha depende da localização dos gargalos no sistema de esgoto e dos locais em que estas bacias de retenção podem ser construídas.

Brands
Brands
Godwin logo
Godwin

Uma abrangente linha de bombas de autoescorvamento totalmente automáticas utilizadas em ap

Flygt logo
Flygt

Uma gama premium de produtos e soluções para movimentar e tratar água e águas residuais.