hydrovar® X para sistemas industriais
Nos ambientes industriais, as bombas não se limitam a movimentar água: elas são parte integrante dos processos produtivos. Alimentam sistemas de lavagem, refrigeração e filtração, movimentam fluidos de processo e gerem circuitos de recuperação e reciclagem. Uma interrupção ou instabilidade em qualquer um desses pontos pode propagar-se rapidamente por toda a linha de produção, impactando qualidade, prazos e custos. Por esse motivo, o controlo das bombas deve ser preciso, confiável e perfeitamente integrado à automação da planta.
Com hydrovar® X, não falamos simplesmente de um inversor para bombas, mas de um sistema integrado composto pelo motor eXM e pelo inversor HVX, projetado para equipar bombas e sistemas de pressurização em instalações industriais modernas. Essa combinação garante controlo otimizado de velocidade, maior eficiência em comparação aos motores IE3 tradicionais, dimensões compactas e um funcionamento inteligente, conectado e escalável, capaz de se adaptar a diferentes condições operacionais sem exigir intervenções manuais contínuas.
Como o hydrovar® X atende às necessidades industriais
O hydrovar® X permite controlar com precisão a velocidade da bomba e a pressão do sistema, garantindo que a bomba opere sempre o mais próximo possível do seu ponto ideal de funcionamento, mesmo quando as condições de carga mudam ao longo do dia produtivo ou conforme varia o número de utilizadores ativos na linha. Isso torna os processos mais estáveis e previsíveis, reduzindo oscilações que poderiam comprometer a qualidade do produto ou a continuidade da produção. Em setores onde até mesmo uma pequena variação de pressão ou caudal pode alterar um ciclo de lavagem, um processo de refrigeração ou uma etapa de filtração, esse nível de controlo torna-se um fator decisivo para garantir a repetibilidade do resultado final.
Gestão inteligente multi-bomba
Um dos principais pontos fortes do hydrovar® X é sua capacidade de gerir sistemas multi-bomba com até 8 unidades, distribuindo a carga de trabalho de forma equilibrada entre as bombas conectadas, em vez de concentrá-la numa única unidade de referência. Em caso de manutenção ou paragem temporária de uma bomba, a carga é automaticamente redistribuída entre as unidades restantes, sem interromper o processo produtivo. Essa funcionalidade permite:
- equilibrar o funcionamento das unidades e reduzir o desgaste
- evitar pontos únicos de falha dentro do sistema
- garantir maior continuidade operacional, mesmo durante manutenções ou quando uma bomba estiver temporariamente fora de serviço
O resultado é uma melhoria significativa na confiabilidade geral da instalação, especialmente importante em aplicações que não podem se permitir paragens não programadas.
Integração com sistemas de automação industrial
O hydrovar® X foi projetado para integrar-se facilmente em sistemas industriais de controlo e supervisão, sem exigir arquiteturas de comunicação dedicadas ou soluções proprietárias complexas. Por meio de protocolos de comunicação padrão, como Modbus e BACnet, o sistema de bombagem pode ser conectado a plataformas de automação industrial, sistemas SCADA e soluções avançadas de monitorização e diagnóstico, possibilitando gestão centralizada e visão completa do desempenho da instalação. Dessa forma, a bomba deixa de ser um componente isolado e passa a fazer parte integrante do ecossistema digital da instalação, comunicando em tempo real com outros sistemas de controlo.
Proteção integrada e diagnóstico avançado
Para reduzir o risco de paragens inesperadas, o hydrovar® X inclui diversas funções de proteção e monitorização:
- proteção completa do motor contra sobrecargas e condições operacionais críticas
- funcionalidades de proteção da instalação contra funcionamento a seco, sobrepressão, subpressão e golpe de aríete; a função Setpoint Shift permite variar o ponto de operação de acordo com as condições externas (por exemplo, baixa pressão de aspiração), permitindo que o sistema continue a operar mesmo em condições críticas
- filtros THDi integrados, que melhoram a qualidade da energia elétrica reduzindo as distorções harmónicas injetadas na rede
- compatibilidade com sistemas de condition monitoring, que ajudam a identificar anomalias antes que se transformem em falhas reais
- registo ampliado de erros, permitindo uma análise completa das anomalias operacionais
Essas capacidades apoiam a transição de uma manutenção reativa, baseada em intervenções após falhas, para uma abordagem mais preventiva e preditiva, em que as intervenções são planeadas com base na condição real dos componentes, e não em intervalos fixos.
Benefícios para aplicações industriais
Graças ao controlo preciso de caudal e pressão, o hydrovar® X torna os processos mais estáveis, repetíveis e confiáveis, reduzindo flutuações indesejadas do sistema. A gestão automática das bombas e as funções de proteção integradas também ajudam a minimizar paragens não programadas: o sistema consegue responder rapidamente a condições anormais e manter a instalação em operação mesmo em situações críticas. Além disso, a integração com sistemas de supervisão permite aos operadores monitorizar em tempo real o desempenho, os parâmetros operacionais e o status das bombas, melhorando a eficiência operacional e a qualidade da tomada de decisão.
Otimização do TCO (Total Cost of Ownership)
Um dos principais objetivos do hydrovar® X é reduzir o Total Cost of Ownership (TCO). Graças ao controlo inteligente de velocidade e à gestão eficiente das bombas, o sistema evita operar as unidades em velocidade fixa quando o processo não exige isso, adaptando o funcionamento à demanda real em vez de às condições nominais. Isso resulta numa significativa economia de energia, menores custos de manutenção devido à redução do esforço mecânico sobre os componentes e maior vida útil dos equipamentos. Com o tempo, esses benefícios traduzem-se num retorno económico concreto e mensurável, que vai além do custo inicial de aquisição do sistema.
Massimo Rovoletto
Product Owner, AW, Itália