Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Para além da poupança: como a eficiência hidráulica está a redefinir as regras da rentabilidade industrial

No meu papel como Field Sales Engineer OEM, contacto diariamente com projetistas e fabricantes que enfrentam uma pressão crescente sobre as margens. O aumento dos OPEX, a volatilidade dos custos energéticos e a procura de soluções cada vez mais sustentáveis estão a mudar as regras do jogo.

O que observo no terreno é claro: a eficiência já não é um “extra”. É uma alavanca estratégica para proteger a rentabilidade.

O paradoxo da energia oculta

Muitos sistemas industriais escondem consumos energéticos que não geram valor produtivo. Sistemas hidráulicos sobredimensionados ou não regulados dissipam energia sob a forma de calor e perdas mecânicas.

Quando falo com OEM`s , surge frequentemente o mesmo cenário: instalações concebidas com amplas margens de segurança que, na operação real, funcionam longe do seu ponto ótimo. Resultado? Custos energéticos elevados e desgaste prematuro.

Integrar soluções de elevado rendimento como as de Lowara significa transformar este paradoxo numa vantagem competitiva concreta.

A armadilha do sobredimensionamento

Durante anos prevaleceu o princípio “mais vale sobrar”. Mas hoje sabemos que sobredimensionar uma bomba significa fazê-la trabalhar longe do Best Efficiency Point (BEP), com ciclos frequentes de arranque e paragem (short cycling).

Isto implica:

  • maior consumo energético
  • esforço mecânico em rolamentos e selos mecânicos
  • redução da vida útil
  • aumento do “Total Cost of Ownership”.

A verdadeira mudança acontece quando se passa de uma abordagem estática para uma abordagem adaptativa. A modularidade e a tecnologia inverter permitem que o sistema forneça apenas a energia realmente necessária.

Produtos Lowara como as séries e-SV e e-HM foram concebidas precisamente para isso: oferecem o mesmo desempenho hidráulico com menor potência instalada, reduzindo o consumo e o TCO para os OEM e clientes finais.

Inteligência em vez de força bruta

Um dos desperdícios mais comuns é o funcionamento a velocidade fixa contra uma válvula estrangulada. É energia dissipada desnecessariamente.

Com sistemas de velocidade variável como o HYDROVAR® X, a bomba torna-se inteligente: funciona apenas quando necessário e na medida necessária. A modulação em tempo real permite poupanças energéticas certificadas até 70 %.

No setor HVAC, os circuladores eletrónicos Lowara ecocirc XL e XLplus (EEI ≤ 0,20) não só garantem conformidade com a ErP, como oferecem diferenciação competitiva através da comunicação via bus de campo. Isto permite que a máquina OEM se autorregule, minimizando inércias térmicas ineficientes e intervenções manuais.

Motores IE5: ultrapassar o padrão

O verdadeiro salto tecnológico é alcançado com motores de eficiência ultraelevada. A gama Lowara Smart Pump integra motores IE5 Ultra-Premium Efficiency baseados em ímanes permanentes.

As vantagens concretas incluem:

  • redução drástica das perdas internas mesmo a cargas parciais
  • manutenção de elevados rendimentos nas condições típicas dos processos industriais
  • maior durabilidade e fiabilidade da bomba

Não é apenas uma escolha técnica, mas um argumento comercial tangível: oferecer máquinas que consomem menos energia e garantem desempenho elevado e constante, transformando a eficiência em valor competitivo.

Projeto orientado por dados

Num mercado orientado para resultados, a eficiência não pode basear-se em estimativas aproximadas. Ferramentas como o SOLVER permitem calcular com precisão o “Life Cycle Cost” (LCC) e o ROI já na fase de projeto.

Para as OEM´s, isto significa escolher componentes Lowara dimensionados exatamente para o ponto de funcionamento ótimo, reduzindo ineficiências e riscos e maximizando o retorno ao longo do tempo.

O futuro é adaptativo

A engenharia industrial está a evoluir para sistemas inteligentes, motorização de eficiência ultraelevada e monitorização contínua. Esta integração não só reduz drasticamente os OPEX, como prepara o caminho para a integração com fontes renováveis como o solar fotovoltaico.

A pergunta que coloco frequentemente aos meus interlocutores é simples:

O seu design está a criar valor real ou a consumir margens ocultas?

Com as soluções Lowara, a eficiência já não é um custo a justificar: é uma estratégia concreta para gerar rentabilidade e resiliência.

 

Filippo Rossato
Field Sales Engineer OEM, AW, Italy
Lowara – Xylem Water Solutions