Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Novo misturador reduz em 50% o consumo de energia em aplicações de MBBR

Novo misturador reduz em 50% o consumo de energia em aplicações de MBBR

O novo sistema de tratamento de águas residuais da Alpi Acque da Itália tornou-se realmente econômico e eficiente, em termos de consumo energético, com o misturador Flygt 4530 da Xylem. O misturador de tamanho médio foi a combinação perfeita para a sua tecnologia MBBR e reduziu o consumo de energia em 50%. 

“Observamos uma economia energética de 50%, mas acredito que a economia pode ser maior. Isto significa que nosso retorno sobre o investimento ocorrerá ainda antes do esperado”.  Disse com alegria na voz o diretor técnico da Alpi Acque. 

As novas e restritivas leis sobre os níveis de poluentes em águas residuais na região italiana do Piemonte estimularam a equipe da Alpi Acque a encontrar uma solução de tratamento que pudesse ser mais eficaz, operar a um custo mais baixo e lidar com fluxos variáveis de resíduos automaticamente. O diretor técnico Enrico Merenda e o engenheiro Fabio Francione sabiam que queriam um sistema de MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor, reator de biofilme com leito móvel), pois ele satisfaz todas as suas exigências e também apresenta diversas vantagens ambientais, mas eles eram conscientes das histórias negativas associadas aos agitadores mecânicos necessários. 

Misturando com o cuidado necessário 

A tecnologia MBBR tornou-se rapidamente uma alternativa popular aos processos de lodo ativados. Em um processo de MBBR, uma grande quantidade de elementos carregadores – pequenos pedaços de plástico movendo-se livremente – encontram-se suspensos nas águas residuais. Esses elementos carregadores estimulam o crescimento de bactérias (biofilme) em sua superfície, as quais trabalham para remover os poluentes dos resíduos. 

De instalação econômica e manutenção relativamente baixa, o aspecto mais complicado do processo de MBBR é garantir que as partículas de carregadores das águas residuais sejam mantidas em estado de suspensão. Para tanto, é necessário um misturador, mas as coisas não são tão simples. Embora seja fácil agitar as águas residuais, a presença de elementos carregadores acarreta diversos problemas. As lâminas do misturador podem quebrar os elementos carregadores; os elementos carregadores podem causar desgaste nas próprias lâminas; e, finalmente, se a água for agitada de forma muito vigorosa, isso pode provocar um impacto entre os elementos carregadores e as paredes do tanque, causando uma separação mecânica do biofilme antes que as bactérias concluam seu trabalho. 

A solução foi o novo misturador Flygt 4530 da Xylem, que é ideal para os sistemas MBBR e uma boa escolha quando o diâmetro do propulsor de um misturador de tamanho padrão e baixa velocidade é grande demais, mas há espaço para algo maior do que um misturador compacto. O misturador Flygt 4530 é capaz de movimentar quantidades significativas de resíduos em suspensão com um número relativamente baixo de revoluções por minuto. Essa velocidade significa que são evitados redemoinhose turbulência no líquido, o que é importante tanto para o consumo elétrico como para a eficiência das bactérias. Além disso, o desenho do misturador e o propulsor avançado de curvatura dupla podem reduzir o consumo de energia em 50% em comparação com um misturador de alta velocidade e diâmetro pequeno. 

Fluxo e limpeza eficientes 

Com a instalação de dois misturadores Flygt 4530, a Alpi Acque tornou-se a primeira empresa no mundo a usar a nova tecnologia da Xylem em MBBR.

“Ser um pioneiro no uso de qualquer nova tecnologia sempre envolve certo receio, para não falar da necessidade de um enfoque ainda mais detalhado na etapa de planejamento”, afirma Merenda, “mas desde o começo contamos com o apoio da Xylem e com o produto Flygt extremamente confiável”. 

Francione continua: “O apoio da Xylem foi essencial para identificar a melhor posição para os misturadores no tanque de pós-desnitrificação. Essa posição garante que o líquido flua de forma eficiente, ao mesmo tempo em que o movimento induzido possibilita que as bactérias trabalhem a um nível ideal, o que faz com que seja mais fácil manter a grade limpa e evitar que os carregadores fiquem presos”. 

O otimismo cauteloso se transformou em um verdadeiro deleite três meses mais tarde, quando o novo sistema recebeu uma inspeção completa. Graças ao desenho hidraulicamente eficiente e à prova de entupimentos dos propulsores de três lâminas, os elementos carregadores não foram danificados e não houve sinais de desgaste visível e rupturas nas lâminas. 

O verdadeiro valor da estação de tratamento está no nível de eficiência com que ela remove os poluentes. Neste ponto, Merenda demonstra o mesmo entusiasmo: “nosso sistema anterior estava próximo aos limites legais dos efluentes, mas após alguns meses com o novo sistema, estamos a 60% abaixo do limite, e isto graças a um investimento relativamente pequeno”. 

Leia mais sobre o inovador misturador Flygt 4530.

por Jane Christie-Smith