5 perguntas /Charles Fishman, Autor de “The Big Thirst” (A grande sede)
Por que você acha que os americanos sabem pouco sobre a água?
Nós americanos somos ignorantes no que diz respeito a água devido ao brilhantismo no sistema de fornecimento da mesma. Você gira a torneira e a água sai. Para mim, a consciência sobre a água é o problema mais importante no mundo. É impossível começar a resolver o problema de falta de água se as pessoas nunca pensarem neste bem.
Quais indústrias usam mais água nos EUA?
Nos EUA, e praticamente em todo mundo, são as indústrias de agricultura e geração de energia. Nos EUA, 49% de todo o uso de água vai para instalações de energia, não hidrelétricas, mas para resfriamento e geração de vapor. O americano típico usa 378,5 litros de água por dia em casa, mas são necessários 946,3 litros de água para a eletricidade que ele usa.
O que podemos aprender sobre a maneira como Las Vegas usa a água?
Uma vez que Las Vegas tem um limite absoluto de água que pode retirar do Lago Mead, a cidade tem que gerenciar este recurso de forma muito cuidadosa. Embora Las Vegas seja um lugar luxuoso, 94% da água que chega à drenagem é reciclada. Eles também mudaram suas atitudes em relação à agua, tornando ilegal que novas casas tenham jardins e pagando aos moradores com jardins para removê-los.
Cobrar mais pela água é parte da solução?
Absolutamente. No mundo desenvolvido, as pessoas pagam menos por água em casa do que pagariam por uma garrafa de água. As fábricas, em geral, não pagam nada. Se você começar a cobrar mais pela água, as pessoas terão iniciativa para usá-la de maneira mais inteligente e cuidadosa já que é um recurso natural ou econômico limitado.
Que tipo de nova tecnologia é necessária?
O que precisamos mesmo é de uma abordagem diferente. De momento, temos as ferramentas e exemplos necessários para mudar de uma área de abundância impensada para outra de gerenciamento inteligente e cuidadoso. Estou otimista por isso. Pensar sobre o uso da água é como contar calorias: se você continuar contando calorias, você acaba tendo hábitos alimentares mais inteligentes. Para fazer um progresso maior, precisamos começar a nos perguntar como usamos a água e com o que a usamos.