It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Fizemos algumas alterações na Xylem on-line (XOL)!

Você pode ter percebido algumas atualizações recentes em sua interface Xylem On-line (XOL). A Xylem On-line é a ferramenta de seleção, configuração e tarifação para um grupo de produtos da Xylem, incluindo Bombas verticais tipo turbina.

Nossas equipes de aplicações de Turbina vertical da Xylem vem trabalhado na nova interface há alguns meses a fim de fazer o beta teste deste novo lançamento. Percebemos que mesmo o software mais celebrado universalmente é sempre um trabalho em progresso e que certamente haverá mais avanços na XOL a seguir, mas estamos realmente satisfeitos com as atualizações até agora e muito felizes em compartilhar essas melhorias com todos os nossos usuários.

A seguir, você pode ver mais sobre todas essas alterações interessantes, incluindo:

  • O que eu preciso fazer para ver essas alterações adequadamente?
  • Essa atualização irá afetar minhas cotações?
  • Onde posso acessar o treinamento XOL ou solicitar ajuda?
  • Quais avanços ou correções foram feitas neste lançamento?

O que eu preciso fazer para ver essas alterações adequadamente? 

A fim de ver essas novas atualizações adequadamente, siga as instruções a seguir.
Recomendamos usar o Google Chrome como seu navegador. Em seu menu de configurações do Google Chrome (na seção avançada de “Limpar dados de navegação”), limpe os seguintes itens: 

  • Cookies e outros dados do site
  • Imagens e arquivos em cache
  • Configurações do conteúdo
  • Dados do aplicativo hospedado

Essa atualização irá afetar minhas cotações?

Os usuários serão capazes de puxar a configuração de qualquer cotação criada antes de 9 de julho de 2018, clicando no botão reconfigurar. O usuário será capaz de fazer atualizações em qualquer interface XOL anterior e salvar novamente a cotação com modificações.
Todos os novos itens adicionados a qualquer cotação irão utilizar a nova interface XOL.

Onde posso acessar o treinamento XOL ou solicitar ajuda?

Para ver uma demonstração on-line na nova interface XOL, clique aqui. Depois de registrar este treinamento gravado, você terá acesso imediato. O treinamento irá abranger vários tópicos. Veja a seguir o que é coberto.

Se precisar de ajuda adicional com a seleção e configuração, entre em contato com seu Gerente de vendas da Xylem local ou com o engenheiro de aplicação da fábrica da turbina vertical. Para obter ajuda com login, configurações ou relatar problemas relacionados do programa, contate smartsupport@xyleminc.com ou ligue para +1-855-995-7877.

Tópicos de demonstração/treinamento da turbina vertical XOL

  • Como ajustar suas configurações de computador para atender aos requisitos do sistema XOL
  • Novo registro do usuário e assinatura
  • Como começar uma nova cotação e adicionar um item a ela
  • Selecionar uma bomba, incluir
    • adicionar vários pontos de design
    • selecionar recursos especiais, como os modelos Baixo NPSH, Aberto ou Lateral longa
    • fazer comparações de curva
    • ajustar as bombas de múltiplas curvas, várias velocidades, ajustes de etapa/acabamento/velocidade
  • Etapas para configurar as bombas de turbina vertical, incluindo vaso, coluna e conjuntos de descarga, além de motor.
  • Etapas de configuração para adicionar revestimento e teste
  • Adicionar itens “especiais” não catalogados ou variados
  • Revisar detalhes transversais, dimensionais e hidráulicos
  • Ajustar o preço usando multiplicadores e sobretaxas
  • Como lidar com itens ORP (Preço sob consulta)
  • Como compartilhar uma cotação com a fábrica ou outros
  • Como replicar uma cotação ou item de linha em uma cotação
  • Criar documentos de cotação e quais documentos são incluídos

Quais avanços ou correções foram feitas neste lançamento?

Geral
• Nova aparência, novo aspecto, utilizando todo o espaço de tela disponível.
• Atualização da plataforma, permitindo aos programadores abordar problemas futuros mais rápida e facilmente.

Telas de seleção
• O usuário pode padronizar um perfil para unidades de medida e outras escolhas.
• Seção “Visão geral de seleção” na margem esquerda.
• Os campos de entrada de dados são maiores e mais fáceis de usar.
• As “Condições de operação” permitem a contribuição de elevação e submersão para controlar os cálculos NPSHa preliminares. Os cálculos são refinados conforme a configuração progride.
• O usuário pode adicionar muitos “Pontos de design adicionais” a serem traçados na Curva de desempenho
• O usuário pode inserir Descargas manuais ou selecionar um vaso e material impulsor para descargas automáticas.
• O usuário pode personalizar as colunas mostradas na tabela de modelos possíveis.
• O usuário pode “marcar” várias colunas quando a tabela for paginada para a direita.
• O usuário pode selecionar até 4 modelos para uma comparação lado a lado dos Dados hidráulicos.
• Os Dados hidráulicos são exibidos em uma ordem lógica e agrupados em seções.
• O usuário pode filtrar por Baixo NPSH ou Impulsor aberto ou Lateral longa após gerar a lista de modelos.

Configuração
• Dados ausentes e problemas de restrição ficam listados em detalhes na margem esquerda.
• O posicionamento do cursor em um problema irá fornecer uma imagem detalhada do mesmo.
• O usuário pode clicar em um problema e ser redirecionado para a área correta para corrigi-lo.
• Os campos de entrada são maiores e são controlados com guias junto com o topo da página.
• Recursos especiais inseridos levam a descrição inserida pelo usuário para os Documentos de citação.
• A planilha de detalhes de preço mostra cada componente da tarifação, e não mostra opções não usadas.
• Muitas das opções que poderiam apenas ser inseridas na “Seleção” podem ser inseridas na “Guia de desempenho” no Configurador.
• Os Dados hidráulicos agora são mostrados para Desligar, Projetar e Vazar.
• Os Dados hidráulicos são exibidos em uma ordem lógica e agrupados em seções abaixo de cada guia.

Documentos
• Os desenhos de contornos e transversais estão maiores e mais claros.
• O usuário possui maior controle do pacote do documento.
• O Detalhe do preço irrompe completamente nos Documentos.
• Os Dados hidráulicos no Desligar, Projetar e Vazar são mostrados logicamente nos Documentos.

Xylem on-line (XOL)

A XOL permite aos usuários pesquisar misturadores e bombas para várias aplicações nos setores agrícola, construção comercial, industrial e municipal.