Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Pré-tratamento por osmose reversa e dessalinização

A demanda de dessalinização se expande à medida que as comunidades consideram a água do mar como uma possível fonte de água potável

A água potável é um recurso finito que apresenta uma demanda sem precedentes. À medida que a população cresce, as exigências de água da sociedade, indústrias e agricultura aumenta, o que consequentemente intensifica a pressão sobre o fornecimento de água potável. Simplesmente não há água potável suficiente para atender a todas as necessidades em muitas regiões do mundo.

Muitas nações, empresas e indústrias estão vendo o mar como possível fonte de água potável assim como a dessalinização para fornecer água potável a fim de atender a demanda atual e futura. Os avanços na osmose reversa (RO), a tecnologia mais utilizada para a dessalinização, melhoraram a eficiência energética e a taxa de recuperação, tornando-a mais competitiva como tecnologia para a produção de água potável.

A água do mar bruta contém muitas partículas, produtos químicos e micro-organismos que podem obstruir as membranas de osmose reversa, incluindo componentes de turbidez, óleos, minerais, cor, matéria orgânica, metais solúveis e algas. A incrustação reduz o fluxo através das membranas isso diminui a taxa de recuperação, eleva os custos operacionais, exige limpeza frequente e incrementa os custos de energia já que a pressão necessária para manter o tratamento aumenta. A operação econômica do sistema de osmose reversa requer a remoção desses contaminantes da água com pré-tratamento.

A determinação do índice de densidade de silte (SDI) é um método para determinar o potencial de incrustação de água para um sistema de osmose reversa. O SDI mede a taxa de conexão de um 0.Filtro de 45 micrômetros quando alimentado com a água de teste a uma pressão constante de 2 bar (30 psi ou 206,8 kPa). O número SDI é a queda percentual na taxa de fluxo por minuto em média durante um período de tempo, geralmente 15 minutos. Embora um SDI inferior a 5 possa ser considerado aceitável para uma água de alimentação para osmose inversa, melhorias substanciais no desempenho de osmose reversa, tanto a taxa de recuperação em um determinado gasto de energia (pressão) quanto o tempo de operação antes da limpeza, exigem um SDI menor que 3. A água do mar crua pode ter um SDI de 8 a 10, ou às vezes até 15. Portanto, uma operação eficaz de osmose reversa requer pré-tratamento.

As tecnologias da Xylem fornecem tratamento para uma ampla variedade de contaminantes incrustantes

A Xylem oferece diferentes tecnologias para o pré-tratamento de fluxo por osmose reversa - filtragem de meios granulares usando Filterworx® da marca Leopold® e membranas de ultrafiltração. Cada um visa a um conjunto diferente de fatores de incrustação e pode ser usado em série ou individualmente, dependendo da qualidade e composição da água do mar crua.

A FilterWorx é uma filtração avançada de meios granulares que remove de maneira eficaz contaminantes sedimentáveis, como argilas, sílica coloidal, hidróxidos metálicos precipitados, orgânicos como ácidos húmicos e fúlvicos, bem como alguns níveis de algas e bactérias.

A Xylem oferece uma grande variedade de opções para pré-tratamento de membranas de ultrafiltração (UF), incluindo sistemas de filtragem imersos e pressurizados. A ultrafiltração produz consistentemente efluentes de alta qualidade para introduzir água nos sistemas de osmose reversa, com SDIs consistentemente abaixo de 3.

Os especialistas em química da água da Xylem trabalham com os clientes para avaliar a qualidade da água bruta e desenvolver uma configuração que atenda aos objetivos individuais de tratamento. Os projetos devem considerar as flutuações da água, assim como as variações sazonais e a tendência à proliferação de algas. As tecnologias de pré-tratamento da Xylem provaram ser confiáveis no tratamento de águas brutas com SDIs entre 8 e 10, e excursões tão altas quanto 15. Com as opções de tratamento adequadas, as SDIs podem ser consistentemente mantidas abaixo de 3, o que melhora a operação dos sistemas de osmose reversa, reduz a limpeza química e prolonga a vida útil da membrana de osmose reversa.

A demanda por água potável continuará crescendo. Com as opções de pré-tratamento da Xylem, a dessalinização de RO é mais eficiente e confiável.

Juntos, podemos. Vamos fornecer água potável Vamos cuidar da água.

Products Brands
Brands
Sanitaire Xylem Color Logo
Sanitaire

Soluções biológicas de tratamento de águas residuais para aplicações de utilidade pública

Leopold Xylem Logo
Leopold

Soluções em filtragem e clarificação para a indústria hídrica e de efluentes.