Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Parque aquático reduz uso de cloro e energia com sistema Wedeco UV

Parque aquático reduz uso de cloro e energia com sistema Wedeco UV

Nas piscinas públicas, garantir a segurança e a qualidade da água e o bem-estar dos banhistas é uma das maiores prioridades. No parque aquático H2O de Herford, na Alemanha, está sendo usado um sistema Wedeco UV para reduzir o uso de cloro e energia, sem deixar de garantir a qualidade da água. O novo sistema Wedeco de baixa pressão do parque aquático usa 10% da energia de um sistema de média pressão e melhora o cheiro da água da piscina.

Quando é usado cloro nas piscinas, este pode combinar-se com amoníaco e compostos orgânicos e formar cloraminas, que irritam a pele e os olhos dos banhistas. O parque aquático H2O de Herford, administrado por uma empresa pública, queria encontrar uma solução que reduzisse os compostos de cloro combinados e, ao mesmo tempo, cumprisse as normativas de tratamento da Alemanha.

Usando um sistema UV, as piscinas podem reduzir o uso de cloro e evitar as irritações. Isso também reduz o volume de água limpa que deve ser adicionado à piscina, o que diminui a energia necessária para aquecer a água. A empresa pública de Herford entrou em contato com a Xylem para procurar uma solução melhor de tratamento.

Menos cloro nas piscinas com o sistema Wedeco UV

“Durante uma consultoria abrangente, observamos os parâmetros e projetamos uma solução sob medida”, conta Carlos Silva, gerente de vendas da área de tecnologia de processos da Xylem. “Nossos sistemas de baixa pressão quebram as monocloraminas de modo que elas não possam mais ser combinadas. Assim, é necessário acrescentar menos cloro à água da piscina, o que reduz as dicloraminas e tricloraminas na água.”

Inicialmente, a empresa pública de Herford testou os sistemas Wedeco nos termos de um contrato de aluguel. A empresa ficou rapidamente convencida sobre a eficácia do sistema e decidiu adquiri-lo. Ao alugar o sistema primeiro, a empresa pôde testar a solução UV de baixa pressão sem o risco de fazer um grande investimento. Os sistemas UV da Xylem também podem ser alugados para uso de curto prazo após falhas de filtração ou descontaminação de filtros.

Sistema UV de baixa pressão desinfecta a água com eficiência

O parque aquático H2O de Herford usa um sistema de desinfecção WedecoBX650e (vazão de 400 m³/h) integrado no processo de circulação e um sistema de desinfecção Spektron900e UV (vazão de 600 m³/h), ambos funcionando fora da vista dos visitantes do parque.

O sistema de tratamento com UV desativa 99,99% dos patógenos contidos na água. Isso também elimina outras questões como o acúmulo de micróbios no equipamento de filtração, que poderia causar problemas. A contaminação microbiana da piscina pode ser evitada desde o início, reduzindo a necessidade de cloro e a quantidade de cloraminas combinadas.

As normativas alemãs recomendam o uso de sistemas de média pressão, apesar do consumo muito mais elevado de energia. O sistema Wedeco de baixa pressão usado no parque aquático, no entanto, usa somente cerca de 10% da energia total necessária para um sistema de média pressão alternativo. O sistema de controle OptiDose aumenta ainda mais a eficiência energética, dosificando a intensidade de UV de acordo com a qualidade da água.

Menos mau cheiro e vantagens em longo prazo com o sistema Wedeco

“Pouco tempo depois que o equipamento foi colocado em funcionamento, os funcionários do parque aquático já notaram uma redução do mau cheiro”, informa Friedrich Peters, gerente técnico do parque aquático H2O de Herford. 

Calcula-se que a vida útil do equipamento Wedeco de Herford seja de mais de 20 anos. As lâmpadas UV geralmente funcionam impecavelmente durante um ano e meio ou dois anos. Em outras palavras, o dobro que outras soluções.