Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Monitoramento e controle inteligentes de águas pluviais

Monitoramento e controle inteligentes de águas pluviais

Para gerenciar águas pluviais com sucesso, as empresas públicas precisam conhecer o desempenho de seu sistema de águas pluviais. As soluções de monitoramento e controle da Xylem ajudam nessa tarefa ao fornecer informações cruciais em tempo real sobre bombas, estações de bombeamento e redes a municípios como South Bend, no estado de Indiana, que economizou 500 milhões de dólares em despesas de capital.

O termo monitoramento e controle (M&C) envolve a medição do desempenho de um sistema de bombeamento e a tomada de medidas corretivas para garantir que ele cumpra os objetivos. O M&C é essencial porque fornece uma visão geral precisa do desempenho e permite que as empresas públicas vejam o que está acontecendo em todos os aspectos de seu sistema de águas pluviais, o que as empodera para prevenir incidentes e tomar as decisões certas.

Os três níveis de M&C do gerenciamento de águas pluviais

O papel do M&C no gerenciamento de águas pluviais urbanas consiste em três níveis de controle: nível da bomba, nível da estação e nível da rede. Ao implementar o fornecimento de informações para a tomada de decisões em cada nível, as empresas públicas podem usar M&C para melhorar o desempenho e a longevidade de seu sistema de bombeamento.

Nível da bomba: O M&C neste nível envolve o recebimento de atualizações em tempo real sobre o desempenho da bomba e a capacidade de controlar a bomba remotamente a partir de um local centralizado. Entre os recursos mais avançados estão a detecção de entupimentos, a limpeza de bombas e a otimização do consumo de energia.

Nível da estação: No nível da estação e da bacia, o M&C pode fornecer informações e funções para o nível de água, limpeza de fossa, limpeza de tubulação, execuções de manutenção, volume e estatística de sobrecarga acumulada e fluxo de saída.

Nível da rede: Para uma rede de estações ou bacias conectadas, as informações e funções fornecidas pelo M&C incluem o tempo até o transbordamento, perfis de setpoint, sobrecarga controlada, medição de precipitações e identificação de sinais precoces de advertência de altos fluxos.

Aprenda quais funções de M&C você deve implementar antes, durante e depois de tempestades no manual da Xylem: The Complete Guide to Stormwater Management. Você também verá soluções da Xylem para cada nível de M&C.

Evitar sobrecargas de esgotos combinados com o monitoramento da rede

Se as águas residuais e as águas pluviais estiverem combinadas em um sistema, este deverá lidar com as flutuações do fluxo de entrada de ambos os tipos de água. A pressão sobre o sistema aumenta durante fortes tempestades, quando os sedimentos contidos no sistema são removidos e vão parar na estação de bombeamento.

A Xylem pode ajudar a aumentar a capacidade de tratamento de sistemas de esgotos combinados coordenando o M&C entre bombas, estações de bombeamento e estações de tratamento, e fornecendo fluxos de entrada mais suaves à estação de tratamento.

Como South Bend reduziu as sobrecargas de esgotos combinados em 70%

Devido a seu sistema de esgotos obsoleto, o município de South Bend, no estado de Indiana, estava despejando anualmente de 4 a 7,5 bilhões de litros de sobrecarga de esgotos combinados no rio Saint Joseph. O município procurou a Xylem para ajudar a resolver esse problema. Em 2008, o município instalou um sistema de monitoramento em tempo real com mais de 120 sensores localizados por toda a vertente urbana da cidade.

Após uma revisão completa de dados em 2012, a cidade instalou a plataforma Intelligent Urban Watershed™ da Xylem, BLU-X, um sistema distribuído de apoio a tomada de decisões em tempo real. O sistema consiste em sensores inteligentes e atuadores que trocam dados sobre a capacidade de transmissão disponível em tempo real, como um pregão da bolsa de valores, para evitar inundações. O BLU-X fornece informações sobre sobrecarga por meio de telas SCADA aos operadores, smartphones e tablets ao pessoal de campo, e portais da Web.

Desde 2012, os locais de monitoramento (atualmente, 152) e 13 portões e válvulas automatizados eliminaram as sobrecargas de clima seco em South Bend e reduziram as sobrecargas de esgotos combinados em mais de 70%. Ao otimizar seu sistema atual, em vez de construir uma nova infraestrutura, a cidade economizou cerca de 500 milhões de dólares em despesas de capital.

Saiba mais sobre monitoramento e controle para águas pluviais

Faça download do manual: The Complete Guide to Stormwater Management