Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Estação de Los Angeles opta por solução inovadora de reutilização da água

Estação de Los Angeles opta por solução inovadora de reutilização da água

Enquanto a Califórnia enfrenta uma das secas mais graves já registradas, a estação de recuperação de águas do Terminal Island, do município de Los Angeles, contratou a Xylem para fornecer uma solução exclusiva de reutilização da água para ajudar a aumentar o abastecimento de água reciclada e purificada de Los Angeles. A solução incluirá o processo de oxidação avançado Wedeco MiPRO photo (AOP) da Xylem.

No dia 5 de maio, o comitê estadual de gestão da água da Califórnia aprovou regulamentos de emergência para combater a seca, visando reduzir o consumo de água em áreas urbanas em 25%. As medidas instam os municípios e agências de água a reduzir o consumo de 8 a 36%. Em resposta, a solução de água reciclada da estação de recuperação de águas de Terminal Island fornecerá cerca de 45 milhões de litros de água altamente purificada por dia para reduzir a dependência de fontes de água potável importadas.

A estação de recuperação de águas do Terminal Island é responsável pelo tratamento de águas residuais de mais de 100 empresas da área altamente industrializada do porto de Los Angeles, além dos 130.000 residentes. A estação purifica efluentes terciários, produzindo água potável utilizada no reabastecimento dos aquíferos de água potável sobrecarregados – medida particularmente importante tendo em vista a seca atual.

“O departamento de saneamento de Los Angeles está satisfeito com a parceria com a Xylem para continuar identificando maneiras de aumentar a capacidade de água reciclada em nossas estações de recuperação de águas”, comenta Traci Minamide, diretora executiva de operações. “Esta iniciativa nos permitirá contribuir mais para reabastecer os lençóis freáticos e enfrentar uma seca histórica. A tecnologia inovadora – processo de oxidação avançado – ajuda em nosso compromisso como administradores ambientais a proteger nosso recurso mais precioso”.

Protegendo lençóis freáticos e abastecendo indústrias

A solução de AOP Wedeco MiPRO photo da Xylem garantirá que a estação de recuperação de águas de Terminal Island esteja em conformidade com as exigentes normativas de reabastecimento dos lençóis freáticos para reutilização potável indireta da forma mais segura e econômica possível. Ela protegerá os lençóis freáticos contra o aumento da salinidade devido à intrusão de águas marinhas, assim como fornecerá água reciclada às indústrias locais.

A solução será instalada como uma barreira final contra patógenos e contaminantes que não podem ser removidos por outras tecnologias. O sistema MiPRO photo faz parte de uma ampliação da estação nas instalações avançadas de purificação da água, que incluem microfiltração e osmose inversa antes do AOP. A solução personalizada, validada por amplos testes piloto na estação, será o primeiro projeto de AOP inteiramente novo a usar luz ultravioleta (UV) com cloro para reutilização potável indireta.

Um avanço revolucionário na tecnologia de reutilização da água

“Esta aplicação de UV com cloro como um processo AOP é um avanço revolucionário no tratamento para tornar a reutilização da água mais sustentável e econômica”, afirma Keel Robinson, líder de reutilização da água da Xylem na América do Norte. “O uso de UV com cloro para AOP permitirá que a estação de recuperação de águas de Terminal Island utilize suas instalações de cloração existentes sem ter que adicionar novos produtos químicos, e reduzirá consideravelmente o custo do ciclo de vida em comparação com outros tipos de AOP, como UV com peróxido de hidrogênio”.

Além disso, a Xylem fornecerá um sistema de aeração Sanitaire à estação de recuperação de águas de Terminal Island para melhorar o desempenho do sistema existente de tratamento biológico de águas residuais. As grades de aeração de bolhas finas do Sanitaire consistirão em difusores de disco de membrana e difusores de disco de cerâmica Silver Série II para aprimorar a transferência de oxigênio, reduzir os custos energéticos e melhorar a qualidade do abastecimento de água das instalações avançadas de purificação da água. A Xylem já forneceu aeração difusa com bolhas finas a todas as estações de tratamento de águas residuais do departamento de saneamento de Los Angeles.

 

por Simon