Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Simulação ajudou a Espanha a se preparar para um desastre

Simulação ajudou a Espanha a se preparar para um desastre

A situação é assustadora: uma explosão em uma petroquímica matou centenas, feriu milhares e deixou uma enorme cratera no chão. A explosão também destruiu o sistema local de hidrantes de incêndio e não havia como apagar o fogo. Este foi o evento simulado com o qual a Unidade de Emergência do Exército Espanhol (Unidad Militar de Emergencias, UME) e a Xylem tiveram que lidar no início deste ano.

Embora tenha sido apenas uma simulação, a cena do desastre pareceu muito real em 10 de março de 2015, com explosões falsas, pirotecnias e fumaça negra. Mais de 4 mil pessoas participaram do exercício, incluindo a UME, unidades militares da França, dos Estados Unidos e Marrocos e técnicos da Xylem.

Todos os anos, a UME realiza uma simulação de resposta a desastres para ajudar a Espanha a se preparar para os piores cenários. O exercício de cinco dias deste ano na cidade de Daimiel foi o maior até agora e foi composto por um incêndio industrial em uma fábrica de óleo, um vazamento de óleo e uma evacuação e limpeza.

Foto: Técnicos da Xylem ajudam na simulação de desastre.

Spain-simulation-Xylem-300x225.jpg

“Em uma emergência como a simulação, o sistema de hidrantes é inútil. É importante, portanto, ter um sistema alternativo para substituí-lo”, diz o comandante Maximiliano Moliterni da UME, que ajudou a organizar o exercício. “Um incidente como este aconteceu de verdade em San Juanico, no México, em 1984 e, mais recentemente, no Brasil em abril. Precisamos nos preparar com antecedência e ter um sistema que possa ser implantado rapidamente”.

Desenvolvendo uma parceria de sucesso

A UME começou a trabalhar com a Xylem em 2014, quando a empresa foi chamada para ajudar em uma emergência de enchente na linha de trem espanhola AVE de alta velocidade em Girona. O sucesso desse projeto levou a UME a considerar como os sistemas de bomba de emergência da Xylem poderiam ajudá-los a obter um alto fluxo em longas distâncias para outras situações.

Foto: A UME usou a bomba Flygt BIBO da Xylem para a emergência de enchente em Girona, na Espanha.

Girona-300x169.jpg

Após estudar as instalações de grandes indústrias petroquímicas e nucleares na Espanha, a UME pediu à Xylem que desenvolvesse um sistema portátil de tubulação e bombas de emergência. O sistema tinha que ser capaz de bombear 1.000 m³ de água por hora em uma distância de 4 mil metros, com um ponto de pressão que poderia variar entre 3 e 14 bars, dependendo dos tipos de caminhões disponíveis.

“Começamos a trabalhar nessa simulação em outubro de 2014”, diz Miguel Almodovar, gerente de desaguamento da Xylem na Espanha. “Como um fornecedor internacional de equipamentos e serviços de bombeamento, a Xylem possui o conhecimento para desenvolver soluções para lidar com emergências, como enchentes ou grandes incêndios, enquanto mantém a pressão e o fluxo de água corretos para realizar o trabalho”, completa.

Uma solução eficiente e eficaz

A Xylem propôs um sistema de fornecimento de água portátil, composto por bombas a diesel – três bombas Godwin Dri-Prime HL250 e uma bomba HL160 da Xylem – conectado por uma série de mangueiras flexíveis de alta força que podem facilmente ser transportadas a qualquer lugar. O sistema incluiu 5 mil metros de mangueiras, com 10″ de diâmetro, capazes de fornecer 1.000 m³ de água por hora. Para a simulação, a água foi transportada por quatro quilômetros a partir do rio Azuer.

Godwin-pumps-Spain-300x169.jpg

“O sistema era muito eficiente e eficaz”, comenta Carlos Novillo, presidente do Corpo de Bombeiros da Espanha, que também participou da simulação. “Ficamos impressionados com a habilidade do equipamento e do sistema de apagar grandes incêndios – independentemente da distância até a água e do fluxo e pressão necessários”.

Durante o exercício, três engenheiros da Xylem aconselharam o Primeiro Batalhão da UME e usaram os uniformes de proteção da unidade.

“O que chamou a minha atenção foi a vontade dos técnicos da Xylem de assumirem o risco”, afirmou o comandante Maximiliano Moliterni. “Havia pouco tempo para planejamento durante a simulação, então as decisões foram feitas na hora. Os técnicos da Xylem trabalharam 24 horas por dia durante o exercício e pareciam fazer parte do batalhão”.

Preparação para os piores cenários

Após o sucesso da simulação, a Xylem continuará trabalhando com a UME e o Corpo de Bombeiros da Espanha para desenvolver soluções para desastres.

Firefighter-169x300.jpg

“Com certeza, esperamos continuar trabalhando com a Xylem para melhorar a forma como coordenamos as respostas a emergências”, declara o comandante Maximiliano Moliterni. “Quando se trata de enchentes, o potencial do novo sistema é enorme. Cada bomba Godwin Dri-Prime HL250 pode transportar mais de 1.000 m³ por hora, o que representa três vezes a capacidade atual de cada batalhão”.

Carlos Novillo, integrante do corpo de bombeiros, também vê a importância do conhecimento da Xylem ao planejar recursos para emergências.

“Com a simulação, aprendemos que quando nossa capacidade é excedida, nenhuma solução padrão pode nos ajudar”, explica Carlos Novillo. “Estamos ficando cada vez melhores em prevenir e responder a incêndios, reduzindo os danos que eles provocam. Quando a emergência é, no entanto, uma situação extraordinária ou um desastre, isso exige ainda mais conhecimentos e especialidade para controlar a situação e retomar a normalidade. Parcerias público-privadas, como a Xylem, não devem ser subestimadas, uma vez que elas podem fornecer um suporte imprescindível durante um desastre”.

 

por Simon