It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Teste de bombas

Nossas bombas passam por uma bateria de testes de garantia de qualidade durante o curso de fabricação. Os testes de aceitação da bomba são realizados em um produto acabado para verificar o desempenho inicial, bem como verificar a repetibilidade das unidades de produção, desempenho com materiais especiais, etc. Um teste de desempenho típico consiste na medição do fluxo, da cabeça e da energia de entrada do motor. Nossas bombas submersíveis são testadas como uma unidade completa antes do envio para um usuário final ou um depósito. As bombas personalizadas da Flygt podem ser testadas com um motor de teste calibrado ou um motor de trabalho para atender às suas necessidades. Medições adicionais, como vibração e ruído, podem ser incluídas conforme as especificações.

Os testes de desempenho de aceitação do cliente, que podem ser testemunhados ou certificados, são usados para demonstrar a conformidade com as especificações do contrato, bem como para assegurar que os acionamentos elétricos e outros sistemas auxiliares estejam funcionando satisfatoriamente e se encaixem adequadamente antes de saírem da fábrica.

Testes não testemunhados

Testes não testemunhados são realizados sem a presença de um representante do comprador. Normalmente, um engenheiro de fábrica certifica os dados e a curva. Testes sem testemunhas trazem a vantagem de reduzir os custos dos testes e acelerar a entrega da bomba ao usuário da bomba. Em muitos casos, se o comprador estiver familiarizado com o desempenho da bomba (ordem de modelo de bomba idêntica), os testes não testemunhados são preferidos.

Testes testemunhados

O testemunho de testes de bomba por um representante do comprador da bomba pode servir para muitas funções. Um teste pode ser testemunhado de várias maneiras. Em um teste típico testemunhado, um representante do comprador assiste fisicamente ao teste. O representante assina os dados do teste para certificar que o teste é realizado satisfatoriamente. A aceitação final da bomba pode ser determinada pela testemunha enquanto estiver no local. A vantagem do teste testemunhado depende em grande parte da eficácia e perícia da testemunha. Uma testemunha pode não apenas garantir que o teste seja conduzido adequadamente, mas também observar a operação da bomba durante o teste antes do envio da bomba para o local de trabalho. Uma desvantagem para testemunhar o teste pode ser o impacto negativo que ele tem no cronograma de teste de fábrica e nos custos de teste. Com os métodos atuais de fabricação just-in-time, o teste testemunhado pode se tornar caro se os arranjos da testemunha causarem atrasos inesperados.