It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Saneamento e águas de esgoto

A Jabsco é o maior fabricante e fornecedor do mundo de sanitas marítimas para embarcações pequenas, por isso, possuímos ampla experiência neste tipo de sistemas e na sua conceção e instalação.

As sanitas marítimas mais utilizadas são as de operação manual. A nossa Série 29090/29120 é a mais popular em todo o mundo há 10 anos. Agora foi melhorada com materiais mais resistentes, novas linhas e funcionalidades que facilitam ainda mais a manutenção. Com design moderno e novos materiais, as sanitas manuais permitem uma instalação e manutenção fáceis, assim como uma limpeza e utilização simples, com excelente relação qualidade-preço. Existem dois tamanhos de bacia disponíveis e, normalmente, mesmo os barcos mais pequenos possuem espaço suficiente para o conforto de uma bacia de tamanho máximo (Série 29120) por um pequeno custo adicional.

As sanitas elétricas Lite Flush, Quiet Flush e Deluxe Flush da nossa gama de luxo são silenciosas, para não perturbarem os convidados durante a sua utilização. Oferecem opções de descarga com água fresca do próprio reservatório do barco ou com água marinha ou doce de rio ou lago, obtida a partir do exterior. As sanitas Lite Flush incorporam um sistema de bomba de lavagem integral e de resíduos numa caixa elegante. As sanitas da série Deluxe Flush incluem bacias de estilo doméstico com todos os componentes da bomba ocultados. As sanitas Quiet Flush têm a bomba na parte traseira de uma base estreita, permitindo a sua instalação em espaços de largura reduzida. Os controlos de três vias permitem aumentar ou reduzir o nível da água.

Os Kits de conversão Quiet Flush permitem aos utilizadores do modelo 37010 e de vários outros tipos de sanitas manuais ou elétricas fazer um upgrade para a especificação Quiet Flush. Todas as nossas sanitas elétricas utilizam muito pouca energia e são fáceis de operar por primeiros utilizadores ou tripulações experientes.

As sanitas manuais podem ser convertidas para o sistema elétrico através da sanita elétrica Lite Flush. A nova Lite Flush foi concebida para permitir uma retroinstalação instantânea da sua sanita manual com a mesma pegada, pontos de fixação e conexões de mangueira da sanita manual Jabsco.

Todas as nossas sanitas podem ser utilizadas em cursos de água interiores, rios, lagos ou no mar e podem ser instaladas acima ou abaixo da linha de água. No entanto, as instruções de instalação têm de ser respeitadas por motivos de segurança e as instalações têm de cumprir as normas locais relativas a descarga em cursos de água. Todas as nossas sanitas foram concebidas para uma descarga para cursos de água ou para depósitos de recolha, conforme necessário.