Resultados da pesquisa
-
Visão geral da Xylem
A Xylem oferece produtos e serviços que movem, tratam, analisam, monitorizam e devolvem a água para o meio ambiente na área de serviços públicos, industriais,... -
A exploração piscícola do futuro é com a Xylem
Apoiando todas as facetas da piscicultura A exploração agrícola do futuro é a aquacultura e, com os engenheiros de gestão da água, os especialistas em... -
Novo aeroporto de Pequim conta com a Xylem para uma “cidade verde”
Soluções da Xylem geram 10% da energia renovável usada em todo o aeroporto. O aeroporto internacional de Pequim - Daxing foi inaugurado em setembro, o maior... -
Sistemas de bombeamento com eficiência energética
Gavin Westworth, da Xylem, desenvolveu um índice que pode revolucionar o diagnóstico dos sistemas de bombeamento. Sua fórmula pode ser rapidamente usada para... -
Bombas de irrigação em campo de golfe reduzem uso de energia em 60%
Um campo de golfe de 27 buracos para campeonatos tornou-se ainda mais sustentável graças à recente instalação de bombas Lowara. Após o primeiro ano de uso, as... -
Novo controlador de bomba Hydrovar reduz consumo em 70%
A Xylem lançou a quinta geração do Hydrovar, um controlador para bombas com acionamento de velocidade variável que pode reduzir o consumo energético de uma... -
Xylem’s HVAC solution for the tallest building on the West Coast
The new Wilshire Grand Center in Los Angeles, opened in 2017, is the tallest building west of Chicago. Safety and sustainability were central to the design of... -
How do we “solve” water?
What does it take to solve water? Everyone deserves access to clean water. Find out how Xylem is working to solve the world’s most challenging water problems. -
Novas bombas compactas Flygt Ready
A Xylem revelou um novo conjunto de bombas Flygt Ready desenvolvidas especificamente para retirada de água local para construções ou pontos industriais, poços... -
No local em Emmaboda
Tour pela fábrica /Quer ter certeza de que a solução Xylem é tudo aquilo que prometemos? Venha visitar a fábrica da Xylem em Emmaboda e veja pessoalmente sua... -
SMART, uma solução inteligente para as águas pluviais
Para combater o conhecido problema das inundações repentinas em Kuala Lumpur, o governo malásio lançou o projeto SMART (Storm Water Management and Road Tunnel;... -
Limpeza após o furacão Sandy
O furacão Sandy foi uma das tempestades mais devastadoras que já atingiu a costa leste dos Estados Unidos, deixando um rastro de destruição calculado em 50... -
Xylem e PIMS Group com foco nos serviços de manutenção
Quando uma estação de bombeamento falha, a chamada para consertá-la não apenas custa tempo e dinheiro, mas também prejudica os negócios e a marca, afirma... -
Misturador Flygt resolve problema gelado no Canadá
Durante o inverno frio, a região do Quebec, no Canadá, entra em congelamento, com temperaturas que muitas vezes chegam a -25°C. A bacia principal da Union... -
Transformando setores com bomba submersíveis inovadoras
O ano de 2017 marcou os 70 anos da primeira bomba submersível Flygt do mundo. A Xylem faz uma retrospectiva de como a tecnologia de bombas submersíveis avançou... -
Ativos líquidos: Como soluções digitais da água potenciam o desempenho dos fabricantes farmacêuticos
A mudança do setor farmacêutico para tecnologias avançadas – ou Pharma 4.0 – está a criar novas e arrojadas oportunidades para fazer progredir o setor. As... -
Xylem ajuda países asiáticos e prepara para mudança climática
À medida que as condições climáticas representam uma ameaça cada vez maior às cidades e áreas urbanas do mundo, a resiliência da água está emergindo como um... -
Misturar tradição e tecnologia para um futuro resiliente à água
Em Tucson, a gestão da água é uma tradição secular. Desde os antigos sistemas de irrigação até às soluções digitais avançadas de hoje, as comunidades locais... -
Estação de Castel San Pietro mantém funcionamento e melhora a qualidade da água durante renovações
A estação de tratamento de águas residuais em Castel San Pietro, Itália, enfrentava uma potencial interrupção do serviço. Uma das linhas de tratamento da... -
Agricultores lesados por seca em Itália obtêm água com solução de aluguer de bomba Xylem
Agricultores na província de Cremona, no norte de Itália, dependem da água do Rio Po para os seus cultivos e criações de gado. Quando, em 2022, uma seca... -
Cibersegurança: Como a tecnologia pode modernizar, otimizar e proteger
Proteger as infraestruturas essenciais ganhou um novo significado à medida que os ciberataques aumentam. A água não é exceção. Em 2022, o Governo dos EUA... -
Novas bombas fornecem água a Bristol e reduzem o uso de energia em 10%
A cidade de Bristol, em Inglaterra, recebe cerca de metade da sua água potável do Rio Severn, fornecida através do Canal de Gloucester e Sharpness. Novas... -
Como uma cultura de trabalho digital pode transformar as operações de um serviço de águas
A digitalização já provou ser uma ferramenta essencial na criação de colaboração entre equipas nos serviços de fornecimento de água. Ouçam as palavras de Ir.... -
Investigadores usam tecnologia Xylem para explorar as origens da vida na Terra
O que nos pode dizer um lago antártico sobre as origens da vida na Terra, e como pode ajudar a orientar a nossa procura de vida em Marte? Estas são algumas das...