It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

A tecnologia inteligente da Xylem melhora o sistema de bombas num grande centro comercial do Reino Unido

Centro comercial no Reino Unido

 

Desafio

Os avanços da tecnologia inteligente criaram grandes oportunidades para as organizações se tornarem mais conscientes dos seus impactos - desde a utilização de energia até à produtividade e eficiência. Isto também colocou novas exigências à capacidade dos fabricantes para oferecerem uma maior transparência no que diz respeito à economia, fiabilidade e controlo. A Xylem foi capaz de demonstrar os avanços tecnológicos inteligentes que fizemos quando um dos centros comerciais mais emblemáticos do Reino Unido necessitou de atualizar um sistema de pressurização crucial. As suas instalações de 1 milhão de pés quadrados em Birmingham necessitavam de um novo sistema de pressurização para fornecer água aos seus serviços internos. O sistema substituiria uma solução antiga que não era capaz de satisfazer a procura de mais controlo e visibilidade por parte da equipa de instalações do centro comercial. Recorreram à Xylem e ao nosso distribuidor PolyPump, onde a combinação do hydrovar X e do Avensor ofereceria exatamente o que precisavam.

Solução

Trabalhando com a Xylem UK, a PolyPump propôs a substituição do grupo de hidropressores histórico por um grupo de hidropressores da série GHV totalmente automático. Esta série é normalmente utilizada para o abastecimento de água e aumento da pressão em instalações comerciais e industriais, municípios e locais de grande escala, tais como edifícios de apartamentos e hotéis. A PolyPump foi capaz de selecionar o requisito com precisão usando um arquivo de dados do conjunto original. A GHV30/15SVX07F está equipada com três bombas verticais multiestágio e-SV montadas com hydrovar X, com transmissores de pressão e um painel de controlo, tudo pré-construído numa estrutura para facilitar a instalação. hydrovar X é a solução integrada de motor de relutância síncrona assistido por íman permanente IE5 e variador de velocidade da Xylem, concebida para maximizar a eficiência e prolongar o ciclo de vida das três bombas. O conjunto de reforço foi integrado com o Avensor, a plataforma digital da Xylem que fornece ao cliente uma visão geral completa do sistema de bombas e dos seus activos ligados, a qualquer hora e em qualquer lugar. Para apoiar a sua monitorização, a Avensor recolhe dados históricos para analisar tendências e gerar alertas. Isso ajuda a evitar falhas e tempo de inatividade do equipamento, além de fornecer informações para uma tomada de decisão mais inteligente. O sistema e os dados são inerentemente protegidos através da parceria da Xylem e de processos de desenvolvimento seguros alinhados com as normas IEC-62443. Acrescente a isto o suporte remoto e no local da Xylem e dos nossos parceiros, e o cliente beneficia de total tranquilidade.

Resultados

A equipa de instalação da PolyPump tinha um prazo apertado antes do Natal e um requisito para completar a instalação durante a noite (das 22h às 6h) enquanto o centro comercial estava fechado. Os hidropressores foram colocados em funcionamento por Kurt Minter e Rob Oliver da Xylem UK. Também estiveram presentes Jake Watkins da PolyPump e Dan Jones, gerente de contas da PolyPump na Xylem. Steve Watkins, Diretor Geral da PolyPump, afirmou: O conjunto foi rapidamente colocado em funcionamento e as vantagens do sistema Avensor e do hydrovar X foram claras para o cliente final.

“Indicamos a Xylem para este importante projeto sabendo que a combinação do conjunto de hidropressores GHV testado e comprovado com o hydrovar X e o Avensor proporcionaria a melhor solução disponível para o cliente. Juntos, garantimos que o sistema proporcionará poupanças significativas, bem como uma fiabilidade líder de mercado, que é a forma como construímos a nossa reputação.”

A PolyPump Ltd é um distribuidor oficial da Xylem