-
Bringing modern efficiency to a historic leisure landmark
Working closely with FT Leisure, Xylem supplied Lowara pumps with integrated Hydrovar X drives, delivering a compact, energy-efficient solution that reduced control panel requirements through pump-mounted variable speed control. The approach simplified system design and installation while helping keep the refurbishment project on schedule. -
Xylem Lowara contribui para o renascimento do Molino Stucky
O coração do sistema de aquecimento conta com um conjunto de bombas centrífugas “In-line”, completas com conversor de frequência Hydrovar® modelo FCSH4 150-250/150 – FCS4H 125-200/55; essas bombas distribuem água para 8 subsistemas de aquecimento específicos dos diversos edifícios do complexo. Cada subsistema possui uma série de circuladores de múltiplas velocidades, que atendem de forma independente à demanda de cada edifício individualmente. -
Abastecimento de água à prova de futuro para o Waldviertel
Uma tubagem principal de 60 quilómetros e quatro estações elevatórias transportam agora água potável de forma eficiente através do terreno montanhoso do Waldviertel, combinando fiabilidade, eficiência energética e design de sistemas inteligentes. -
Um pequeno município poupa 3000 euros e 7500 kg de CO2 por ano, substituindo uma bomba legada
Lichetenau é um pequeno município com 3.600 habitantes. O sistema de abastecimento de água local fornece 170 000 m3 de água a 1300 casas por ano. A Augustin, um parceiro de vendas e serviços da Lowara, forneceu conselhos sobre soluções de abastecimento de água à empresa com sede em Gunzenhausen.
-
As bombas Xylem Lowara garantem desempenho de excelência no arranha-céus mais alto do mundo
Há uma coisa que a Xylem partilha com os maiores inovadores da engenharia: o investimento contínuo no desenvolvimento de novos produtos. Isto é evidente no espetacular desenvolvimento do Burj Khalifa em Dubai – a estrutura artificial mais alta do mundo.
-
A Xylem fornece as bombas para o arranha-céus residencial mais alto de Londres
O Landmark Pinnacle é um arranha-céus de 75 andares, localizado nos arredores do distrito financeiro de Londres, Canary Wharf. Com 233 m de altura, o edifício é a torre residencial mais alta não só de Londres, mas de toda a Europa Ocidental.
-
Lowara Pumps help support a unique nickel extraction project
The Thakadu Nickel Purification Plant utilises a process called Nickel Crystallization. A crude nickel sulfate stream is pumped to the purification plant, where it is heated and evaporated into a vacuum, forming nickel sulfate crystals for harvesting.
-
Better effluent quality with the fourth wastewater treatment stage at Aachen-Soers
In search for the best wastewater treatment process in terms of removal of microbiological contaminants and the abatement of bromate discharge, RWTH Aachen University, along with the other environmental institutions, launched a research project and partnered with Xylem to test the effects of wastewater ozonation on water quality and its ecosystem.
-
World’s Tallest Building
Ahmed Ramadhan Juma (ARJ) is supplying 6 water transfer sets (11KW-200KW) and 7 water booster sets (4KW-37KW) utilising vertical and horizontal multistage pumps. The water booster sets are fitted with “Hydrovar”, a bespoke variable speed drive (VSD) designed for pumping applications.
-
Hot to cold, from start to finish
Our technology plays a key part in managing water delivery through all elements of the HVAC cycle. The products can be categorised into those best suited to commercial applications and those for domestic and residential use.
-
Healthy Recovery
Lowara, through its local distributor Efstratiadis SA, collaborated closely with the internal construction team headed by Dr. Papavasilopoulos Fotios, Managing Director of Olympion Clinic, in order to choose the best re-circulation and pumping solutions.
-
-
-
-
-
-
Xylem Pumps Provide Complete Solution for Dutch Mussel Farm
The culturing of mussels and oysters for the company takes place in the Oosterschelde, an almost 100,000 acre (37,000 hectare) tidal wetland that is part of the North Sea. The Oosterschelde is the largest national park in the Netherlands and an important fishing ground for mussels, oysters, flatfish and crabs.
-
Milk processing companies in South Tyrol are focusing on an ice water system using speed controlled pumps
The Milchhof Vipiteno dairy cooperative is one of the oldest in South Tyrol and one of the leading suppliers on the Italian yogurt market.
-
-
-
-
-
-