It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Para além da bomba: como os circuladores inteligentes estão a mudar o desempenho dos sistemas HVAC

Escolher um circulador costumava ser uma tarefa relativamente simples. Hoje, está ligado a um conjunto muito mais amplo de expectativas. Projetistas e instaladores são solicitados a fornecer sistemas de aquecimento e arrefecimento que sejam eficientes, fiáveis, fáceis de colocar em funcionamento e confortáveis para o utilizador final. Também têm de o fazer num mercado moldado por altos custos de energia, regulamentações mais restritas e projetos de sistemas cada vez mais complexos.

Assim, a discussão mudou. Já não se trata apenas de encontrar uma bomba que tecnicamente se ajuste à aplicação. Mais frequentemente, a verdadeira questão é saber qual solução ajuda os profissionais a alcançar o melhor resultado global do sistema, mantendo a instalação e a configuração geríveis.

Para analisar como estas exigências estão a evoluir, falámos com Andras Kovac, Diretor de Gestão de Produto para Building Services Lowara, sobre o que projetistas e instaladores estão a observar no terreno atualmente e como a seleção do circulador influencia o desempenho muito além da própria bomba.

P: Quais são os maiores desafios que os projetistas e instaladores enfrentam atualmente?

R: Uma das principais mudanças é que os sistemas HVAC se tornaram muito mais dinâmicos. Com o crescimento das bombas de calor, dos sistemas híbridos e das aplicações de caudal variável, as instalações já não são tão previsíveis como antes. Ao mesmo tempo, quem projeta e instala estes sistemas está sob pressão para trabalhar rapidamente, evitar erros e ainda assim fornecer um elevado nível de desempenho.

Assim, o desafio não é simplesmente fazer o sistema funcionar. É garantir que funcione de forma eficiente, proporcione o nível adequado de conforto e não crie trabalho desnecessário durante o comissionamento ou visitas de manutenção posteriores. É aqui que muitos profissionais sentem maior pressão.

P: Como mudaram as expectativas dos clientes?

R: Os clientes esperam mais consistência do que antes. Tanto em edifícios residenciais como comerciais, pretendem conforto, baixo consumo energético e funcionamento silencioso. Também esperam que os sistemas funcionem corretamente desde o início, sem necessidade de ajustes manuais repetidos.

Isso tem um efeito direto nos instaladores e especificadores. A maioria dos utilizadores finais nunca pensará diretamente no circulador, mas perceberá se o sistema é ruidoso, instável ou dispendioso de operar. Nesse sentido, a escolha dos componentes tem um impacto muito visível na experiência global do cliente.

P: Quais são os erros mais comuns na seleção de circuladores?

R: O sobredimensionamento continua a ser um dos problemas mais comuns. Muitas vezes resulta de um desejo de cautela, mas na prática pode levar ao oposto do pretendido: maior consumo de energia, mais desgaste e funcionamento menos eficiente.

Outro problema é que alguns sistemas ainda são concebidos com uma mentalidade bastante estática, embora o funcionamento real do HVAC seja hoje muito mais variável. Um sistema pode parecer correto no papel, mas se o circulador não estiver adequado às condições reais de funcionamento, o desempenho no uso diário pode sofrer. A escolha certa normalmente não é a maior opção, mas aquela que melhor corresponde ao funcionamento real do edifício ao longo do tempo.

P: Então em que é que os profissionais se devem concentrar?

R: Ajuda olhar para além do preço inicial de compra e considerar o efeito global na instalação. Um circulador bem selecionado pode reduzir o consumo energético, facilitar o comissionamento e melhorar a fiabilidade a longo prazo.

Essa visão mais ampla está a tornar-se cada vez mais importante no mercado. Os profissionais perguntam cada vez mais não só se uma bomba se adequa, mas se ajudará a concluir o trabalho com mais eficiência e a alcançar bons resultados durante toda a vida do sistema. É frequentemente aí que reside o verdadeiro valor.

P: Onde é que as aplicações residenciais exercem maior pressão sobre os instaladores?

R: Nos projetos residenciais, rapidez e simplicidade são fundamentais. Os instaladores trabalham muitas vezes sob forte pressão de tempo, especialmente em substituições, e necessitam de produtos fáceis de instalar e de colocar em funcionamento.

É aqui que a gama Lowara ecocirc se torna particularmente relevante. O seu design compacto e instalação simples ajudam a tornar as substituições mais rápidas e menos complicadas. Para o utilizador final, isso também significa menor consumo energético e funcionamento mais silencioso desde o início.

P: E onde o Lowara ecocirc+ acrescenta valor?

R: À medida que os sistemas se tornam mais variáveis, a adaptação automática torna-se mais valiosa. Muitas instalações HVAC não operam sob uma condição constante, pelo que uma bomba capaz de responder às mudanças de procura reduz a necessidade de intervenção manual e ajuda a manter um funcionamento eficiente.

Esse é o papel do ecocirc+. Ajusta-se automaticamente às mudanças no sistema, podendo reduzir o tempo de comissionamento, diminuir ajustes no local e favorecer maior estabilidade de conforto com menor consumo energético no dia a dia.

Controlo mais inteligente no local: com a aplicação my ecocirc, a bomba pode ser ligada via smartphone para facilitar a configuração, o ajuste e a operação diária.

P: E quanto aos sistemas comerciais de maior dimensão? O que é mais necessário?

R: Em edifícios comerciais, o principal desafio é gerir a complexidade mantendo o desempenho sob controlo. Estes sistemas podem incluir múltiplos circuitos, perfis de procura variáveis e elevadas expectativas em termos de funcionamento contínuo, manutenção e custos operacionais. Quando algo não funciona corretamente, as consequências são geralmente mais visíveis e mais dispendiosas.

É aqui que o Lowara ecocirc XL pode ser considerado. Foi concebido para sistemas comerciais de procura variável e pode ser integrado em sistemas de gestão de edifícios, ajudando a manter um desempenho estável enquanto mantém o consumo de energia sob controlo.

Um bom exemplo é o Quellenhof Luxury Resort Lazise, no Lago de Garda, onde a gestão da água é central tanto para o conforto dos hóspedes como para o conceito de sustentabilidade do local. O resort inclui um spa wellness de 2.000 m² e 68 quartos e suites. Para garantir a circulação imediata de água quente em todos os quartos, foi instalado um sistema de recirculação ecocirc XL utilizando duas unidades ecocirc XLplus N 32-120F. Esta configuração mantém a água a circular pelo sistema principal e permite que a água quente chegue ao quarto mais distante em 4–5 segundos, enquanto a operação alternada das bombas ajuda a manter a eficiência.

No Quellenhof Luxury Resort Lazise, a gestão inteligente da água ajuda a garantir uma experiência contínua para o hóspede, ao mesmo tempo que apoia um funcionamento eficiente.

P: Qual é hoje a importância da sustentabilidade e da conformidade?

R: São agora centrais. A sustentabilidade já não é tratada como um extra opcional. Em muitos projetos, é um requisito prático, e isso influencia a seleção dos produtos desde o início.

Lowara apoia estas necessidades de várias formas. Circuladores de alta eficiência ajudam a reduzir o consumo energético operacional, que normalmente constitui a maior parte do impacto ambiental de um produto. Também fornecemos Declarações Ambientais de Produto (EPD), que oferecem informação verificada por terceiros sobre o impacto ambiental ao longo do ciclo de vida do produto. Como estas declarações seguem Regras de Categoria de Produto (PCR), oferecem uma base padronizada para comparação e podem apoiar avaliações de ciclo de vida ao nível do edifício, bem como certificações como LEED ou BREEAM.

Para projetistas, consultores e utilizadores finais, isso significa maior transparência e confiança de que a solução escolhida responde tanto aos requisitos atuais como às expectativas futuras.

P: Do ponto de vista do instalador, que diferença faz a solução certa no local?

R: Normalmente, os benefícios são muito práticos. Os instaladores valorizam produtos intuitivos, fiáveis e menos propensos a criar problemas durante a instalação. Quando assim é, os trabalhos são concluídos mais rapidamente, há menos erros e a entrega ao cliente tende a decorrer de forma mais fluida.

Em última análise, é isso que importa no dia a dia. A solução certa reduz atritos no local e dá aos instaladores maior confiança de que o sistema funcionará como esperado após a sua saída.

P: Olhando para o futuro, que tendências vão moldar o bombeamento HVAC?

R: Os sistemas HVAC continuarão a tornar-se mais interligados, mais variáveis e mais focados na eficiência. À medida que a eletrificação aumenta, especialmente com o uso crescente de bombas de calor, as bombas terão de responder a uma gama mais ampla de condições operacionais.

Isso significa que os circuladores desempenharão um papel mais ativo no desempenho do sistema do que no passado. Para projetistas e instaladores, a conclusão é clara: a melhor escolha não é apenas a que cumpre o requisito técnico, mas a que torna todo o sistema mais fácil de instalar, de colocar em funcionamento e mais eficiente a longo prazo. Nesse sentido, selecionar o circulador certo não é apenas uma decisão técnica. É uma forma prática de melhorar os resultados tanto para os profissionais como para os seus clientes.