It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Mina canadense resolve problema de vibração de bombas com solução da Xylem

Mina canadense resolve problema de vibração de bombas com solução da Xylem

A Glencore-Xstrata é uma das muitas operações de mineração ativas na bacia de Sudbury, localizada no norte de Ontario. Na mina Nickel Rim South da empresa, o bombeamento de água de um lago até a caldeira de fundição é uma parte essencial das operações. Vibrações nas bombas, no entanto, estavam gerando altos custos de manutenção e tempo de inatividade. Com as bombas de turbina vertical da Xylem, a empresa agora tem uma solução eficiente e livre de problemas.

Localizada a 15 quilômetros de Sudbury, a mina Nickel Rim South da Glencore-Xstrata é atualmente a maior operação de mineração da bacia. A produção no local começou em 2007, sendo o níquel o principal minério extraído da mina.

A bacia em si formou-se há mais de 1,8 milhões de anos, quando a queda de um meteoro criou a segunda maior cratera por impacto conhecida do planeta, medindo 62 quilômetros de comprimento, 30 quilômetros de largura e 15 quilômetros de profundidade. Isso resultou em uma cratera rica em metais, como níquel, cobre, zinco, ouro e prata, derivados da rocha derretida.

Esses metais somente foram descobertos em 1883, quando as detonações e escavações para a construção da Canadian Pacific Railway revelaram altas concentrações de depósitos de níquel e cobre próximos à borda da bacia de Sudbury. Hoje, a área de Sudbury tem uma das maiores concentrações das minas de produção do mundo.

Nickel-Rim-300x190.jpg

O desafio

No final de 2013, a South Mine enfrentou o desafio de bombear água recuperada do lago Nickel Rim South Moose por uma longa distância até sua caldeira de fundição. As bombas anteriormente instaladas tinham uma manutenção dispendiosa e não eram confiáveis devido às vibrações na estrutura. A falta de apoio local também tornava difícil conseguir peças de reposição, o que aumentava o tempo de inatividade das bombas.

A equipe de operações da mina estava buscando opções e entrou em contato com a representação local da Xylem em Sudbury para ver o que eles podiam oferecer como alternativa para suas bombas caras e ineficientes. 

O desafio era não apenas desenvolver uma solução capaz de bombear a água recuperada por 13,7 quilômetros até a caldeira principal de fundição de níquel, mas também superar mais de 40 psi de altura de queda estática. Além disso, a solução proposta deveria ser suficientemente robusta para suportar a carga gerada pela operação contínua do sistema de bombeamento.

A solução da Xylem

Após um exame detalhado do que estava causando os problemas de vibração e manutenção das bombas, a solução proposta pela Xylem consistiu em uma bomba de turbina vertical Goulds Water Technology VIT (modelo VIT-FFFM TAMANHO 12CHC: 4 FASES com descarga, coluna e depósito em aço inoxidável 316) acionada por um motor de eficiência premium de 100 Hp.

Os problemas de vibração foram resolvidos por modificações na instalação, incluindo alterações na base e na fundação de concreto. Após a modificação, a bomba de turbina vertical foi colocada no poço e fixada. Concordou-se em realizar um período de teste para verificar a capacidade da bomba de turbina de suportar as exigentes condições.

Bombeamento constante e sem preocupações

A bomba de turbina vertical foi primeiramente colocada em funcionamento por um período de dois meses. A bomba esteve constantemente em operação para fornecer água de processo à caldeira de fundição de níquel, obtendo o fluxo desejado sem apresentar problemas que exigissem manutenção. A tranquilidade proporcionada pela bomba da Xylem instalada levou a mina a adicionar outras duas bombas para obter um fluxo adicional e reserva.

O sistema final está constituído por duas bombas em operação e uma bomba em modo de espera. Com o apoio da representação local da Xylem em Sudbury ao sistema de bombeamento, as preocupações com a manutenção também foram reduzidas ao mínimo, pois agora a assistência está a poucos minutos de distância caso sejam necessárias peças ou manutenção de rotina. O superintendente da mina, Rodney Withers, ficou muito satisfeito com os resultados, e comentou que “as bombas praticamente não causam preocupações e estão funcionando tranquilamente”.

 

by Jason Nelson and Terry Cormier