It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Making Waves

Innovative solution supports freshwater mussel restoration for tribal communities

In northeast Oregon in the U.S., the Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation (CTUIR) is managing a project to replenish freshwater mussels, a...

Hydrologist Taikan Oki wins the 2024 Stockholm Water Prize

Based on his world-renowned research on the virtual water trade, digital river mapping, and inclusion of human activity in the water cycle, Taikan Oki has been...

Solving water for the pharmaceutical sector

Water is the most widely used ingredient in pharmaceutical manufacturing, playing a vital role in the $1.5 trillion global pharmaceutical market. As water...

Agricultores lesados por seca em Itália obtêm água com solução de aluguer de bomba Xylem

Agricultores na província de Cremona, no norte de Itália, dependem da água do Rio Po para os seus cultivos e criações de gado. Quando, em 2022, uma seca...

Aluguer de bypass Xylem permite a estação de tratamento atualizar infraestrutura envelhecida

Para avançar com atualizações de infraestrutura há muito necessárias, a Nodra AB precisou de uma solução de bypass para águas residuais capaz de elevar 3.000...