It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Making Waves

Rethinking resilience: How utilities are scaling solutions to close the innovation gap

Around the world, water utilities are rethinking resilience – not by waiting for new breakthrough technology, but by scaling proven solutions today to meet the...

Rural North Texas community cuts non-revenue water by 42% with pipeline leak detection technology

In the rural city of Iowa Park, Texas, the Cypress Water Transmission Line serves as a community backbone – delivering drinking water to 6,000 residents and...

Spanish utilities enhancing flood resilience with early warning systems

More than 90% of global disasters are linked to water, and their impacts are growing. In 2024, floods, storms and droughts caused over $550 billion in economic...

Prado Dam’s data-driven approach to boosting California’s groundwater supply

Located 2,500 feet (.076 km) downstream of Prado Dam on the Santa Ana River, USGS gaging station 1107400 has been a critical source of flow data for decades....

Advanced wastewater treatment in Knoxville gets a UV boost

Flowing through the heart of Knoxville, Tennessee, Beaver Creek is more than just a local waterway – it’s a 303(d) listed stream, meaning it’s been flagged by...

Rethinking Resilience: How utilities are delivering the future of water

Athens and Los Angeles. These two cities are thousands of kilometers apart, operating in vastly different contexts but pointing in the same direction....