It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

A Xylem apresenta uma nova forma de falar sobre eficiência na MCE 2024

março 8, 2024

Milão, 10 de março de 2024 - A Xylem, líder global em tecnologia da água, está a apresentar uma gama completa de soluções de sistemas energeticamente eficientes - todos em conformidade ou excedendo os mais recentes regulamentos de eficiência da UE - para aplicações em edifícios industriais, residenciais e comerciais na principal exposição europeia de tecnologia de conforto - Mostra Convegno Expocomfort 2024, de 12 a 15 de março de 2024 em Milão, Itália. 

Os destaques incluem o novo hydrovar® X, um avançado variador de velocidade (VSD) combinado com um motor síncrono IE5 que pode reduzir o consumo de energia até 70%; o mais recente Eco2, o melhor da sua classe, circulador altamente eficiente para aplicações OEM, concebido para capacidades ótimas de transferência de fluidos e um funcionamento fiável em aplicações de aquecimento, arrefecimento e solares. 
 
Giorgio Sabbatini, Vice-Presidente das Equipas Comerciais da Europa, Sul e Oeste, e Sistemas de Água Aplicados na UE da Xylem, comentou: "A agenda de descarbonização dos edifícios, juntamente com os novos regulamentos da União Europeia (UE) sobre eficiência energética, está a impulsionar uma evolução na indústria de serviços de edifícios comerciais. Com os sistemas de bombagem a representarem quase 20 por cento da procura mundial de energia eléctrica, a eficiência é um imperativo e as inovações da tecnologia da água têm um papel central a desempenhar no apoio ao esforço de requalificação energética mensurável".

A ocorrência de 43ª MCE servirá como um palco global para as soluções da Xylem para abastecimento de água, medição e gestão de AVAC no mercado de serviços de construção, incluindo:

  • hydrovar® X - Originalmente introduzida em 1995, a última geração da unidade de velocidade variável (VSD) hydrovar® X continua o seu legado como a escolha da indústria para otimizar a eficiência da bomba de velocidade fixa. hydrovar® X oferece os melhores desempenhos de eficiência energética com o seu conversor de frequência acoplado ao derradeiro motor síncrono, fabricado pela Xylem, integrando décadas de experiência e conhecimento em soluções de bombagem. É a combinação certa de motores, variadores de velocidade e bombas, garantindo um excelente desempenho, poupanças máximas e um rápido retorno do investimento. Para além do estado VSD, o hydrovar® X é um sistema de controlo inteligente que se adapta com precisão às exigências do sistema, ajudando os utilizadores finais a realizar poupanças de custos e de energia, ao mesmo tempo que alcançam um desempenho ótimo do sistema.

  • eco2: Um circulador altamente eficiente para aplicações OEM, concebido para capacidades ótimas de circulação de fluidos e um funcionamento fiável. O eco2 foi concebido especificamente para o mercado OEM nas aplicações de serviços de construção, mas também pode ser utilizado noutras aplicações. Concebida para satisfazer critérios específicos do cliente, a eco2 possui velocidades ajustáveis que permitem um funcionamento ótimo a diferentes temperaturas e pressões. Além disso, a unidade está disponível numa gama de materiais para a casa das bombas, como ferro fundido, compósito e aço inoxidável, para resistir à corrosão, bem como sistemas de proteção integrados que oferecem garantia contra quaisquer danos potenciais. 

---------
 
Sobre a Xylem 

A Xylem (XYL) é uma empresa líder global em tecnologia da água, empenhada em resolver os desafios críticos mundiais relacionados com a água, as águas residuais e a água através da tecnologia, da inovação e da experiência. Os nossos mais de 22.000 colaboradores diversificados apresentaram uma receita pro forma combinada de 7,3 mil milhões de dólares em 2022. Estamos a criar um mundo mais sustentável, permitindo que os nossos clientes optimizem a gestão da água e dos recursos e ajudando as comunidades em mais de 150 países a tornarem-se seguras em termos de água. Junte-se a nós neste esforço em www.xylem.com e ajude-nos a resolver os desafios da água.