It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

O sistema de controlo inteligente hydrovar® X permite uma das mais amplas gamas de eficiência da indústria atual

fevereiro 20, 2025

“Com os sistemas de bombagem a representarem quase 20 por cento da procura global de eletricidade, a eficiência é imperativa e as inovações na tecnologia da água desempenham um papel central no apoio ao impulso para melhorias energéticas mensuráveis.” A Xylem expandiu a linha de produtos hydrovar® X para incluir várias configurações concebidas para reduzir o consumo de energia de bombagem de água numa variedade de aplicações, afirma Damien Galzin, Global Product Director and Social Impact da Xylem. 

O hydrovar® X da Xylem representa um avanço significativo na tecnologia de bombas, integrando motores ultra-premium eficientes com acionamentos de velocidade variável e bombas para oferecer inteligência, desempenho, conetividade e simplicidade num único pacote.

Introduzida originalmente em 1995, a última geração do variador de velocidade (VSD) hydrovar® X prova ser a escolha da indústria da água para otimizar a eficiência dos sistemas de bombagem de velocidade fixa. O hydrovar® X oferece o melhor desempenho em termos de eficiência energética, graças ao variador de frequência acoplado ao motor síncrono de última geração, fabricado pela Xylem, que integra décadas de experiência e conhecimento em soluções de bombagem. É a combinação certa de motores, variadores de velocidade e bombas que garante um desempenho ótimo.
 
As aplicações de bombagem oferecem uma oportunidade significativa para a utilização de variadores de velocidade (VSDs), tanto em novas instalações como em reequipamentos. A maioria dos sistemas de bombagem requer controlo, uma vez que é improvável que uma bomba funcione consistentemente à velocidade máxima.  A função de um variador de velocidade (VSD) - como explica Damien Galzin, Global Product Director and Social Impact da Xylem - é controlar a velocidade de um motor elétrico, ajustando a potência de entrada do motor. Permite a regulação da velocidade do motor para corresponder às necessidades específicas da aplicação, conduzindo a vários benefícios, sendo o principal a eficiência energética, seguida de um melhor serviço e conforto para o utilizador final. O controlo da velocidade reduz o esforço mecânico e, por sua vez, emite menos ruído.
 
Com hydrovar® X Performance, Conectividade e Simplicidade estão na ponta dos seus dedos, com as seguintes vantagens:

  • Funcionamento inteligente: Equipado com um motor inteligente IE5 ultra-premium hydrovar® X. O sistema oferece uma das mais amplas gamas de eficiência da indústria.
  • Simplicidade: O software de aplicação incorporado facilita a configuração, colocação em funcionamento, programação e operação, acomodando praticamente qualquer configuração de bomba.
  • Sustentabilidade: O design evita a utilização de materiais de terras raras, respondendo às preocupações ambientais e aos desafios de disponibilidade do produto, ao mesmo tempo que mantém um desempenho superior.
  • Facilidade de manutenção: O conjunto integrado de bomba e motor hydrovar® X reduz a cablagem adicional, a mão de obra e os custos associados aos conjuntos tradicionais de acionamento de frequência variável (VFD). O motor possui uma tomada elétrica de ligação rápida para uma manutenção rápida.
  • Facilidade de instalação: As bombas e os sistemas que integram hydrovar® X ocupam menos espaço, permitindo uma instalação mais fácil num espaço estreito ou em máquinas OEM.
  • Protecções incorporadas: As funções integradas fornecem proteção para a bomba e o motor, optimizando o desempenho.
  • Monitorização do estado: Os sistemas de reforço embalados podem ser equipados com o sensor optimyze® da Xylem para monitorizar o estado da bomba e fornecer avisos precoces de potenciais problemas, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de assistência.

A Xylem expandiu a linha de produtos hydrovar® X para adaptar-se a diversas aplicações. Aqui estão as mais recentes configurações disponíveis:

  • Bombas das séries e-SV e e-SVI. O motor hydrovar® X pode ser integrado com as bombas multiestágio das séries e-SV e e-SVI, para satisfazer requisitos específicos de instalação e desempenho.
  • Bombas multiestágio horizontais e-HM hydrovar® X. O sistema hydrovar® X pode ser utilizado com as bombas da série e-HM, uma linha versátil de bombas horizontais multiestágio concebidas para obter a melhor eficiência da sua classe e uma durabilidade superior para reduzir o custo total de propriedade.
  • Unidades de reforço GHV hydrovar® X com bombas multicelulares verticais e-SVX. A série GHV está equipada com 1 a 8 bombas verticais multicelulares e-SV, cada uma equipada com um variador de frequência hydrovar® X controlado de forma independente para a máxima fiabilidade.
  • e-LNE hydrovar® X Bombas em linha de fase única. As bombas em linha das séries e-LNE e e-LNT da Lowara acopladas ao hydrovar® X foram concebidas para satisfazer os requisitos dos Serviços de Edifícios Comerciais e AVAC, em termos de desempenho e poupança de energia e graças a uma pegada compacta.
  • Bombas e-NSC hydrovar® X EN733 standard de estágio único com aspiração axial. As bombas de aspiração final e-NSC da Lowara combinam uma elevada eficiência com uma elevada flexibilidade relativamente à instalação, opções de material e temperatura. Com hydrovar® X, permite alcançar custos de ciclo de vida mais baixos em todas as aplicações de serviços de edifícios comerciais.
  • e-SH hydrovar®, bombas de aspiração axial. A série e-SH é uma eletrobomba centrífuga de aspiração final em aço inoxidável de elevado desempenho com um estágio, porta de aspiração flangeada axial, descarga flangeada radial e veio horizontal. Melhorar a série de bombas e-SH versátil, de elevado desempenho e resistente à corrosão com hydrovar® X permite reduzir significativamente o consumo de energia e os custos de funcionamento ao longo da vida útil. Particularmente adequada para diversas aplicações OEM.

Estas configurações foram concebidas para satisfazer as necessidades em evolução de várias indústrias, fornecendo soluções de bombagem eficientes em termos energéticos, fiáveis e fáceis de manter.
 
O sistema hydrovar® X da Xylem é altamente versátil e pode ser instalado em várias indústrias e aplicações onde são necessárias soluções de bombagem energeticamente eficientes, fiáveis e de velocidade variável. Alguns locais de instalação comuns incluem:

Edifícios comerciais:

hydrovar® X pode ser utilizado em sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) para controlar o fluxo de água em aplicações de aquecimento e arrefecimento. Ajuda a otimizar a utilização de energia, ajustando o caudal às necessidades do sistema e reduzindo o ruído no sistema de aquecimento.

Abastecimento de água e aumento de pressão:

Em sistemas de abastecimento de água residenciais e comerciais, hydrovar® X pode ser instalado para aumentar a pressão da água de forma eficiente, assegurando uma pressão de água consistente para várias necessidades, tais como o duche, a irrigação e a canalização.

Aplicações industriais:

hydrovar® X é ideal para utilização em processos de fabrico, incluindo sistemas de refrigeração e lavagem, onde são necessárias bombas de velocidade variável para manter um controlo preciso do fluido. Pode ser utilizado em aplicações onde o controlo da press

Estações de tratamento de água:

O sistema pode ser utilizado em instalações de tratamento de água e de águas residuais para garantir um desempenho ótimo da bomba, reduzir o consumo de energia e melhorar a fiabilidade geral do sistema. Pode melhorar a eficiência do sistema de filtragem de água, fornecendo o caudal correto independentemente da perda de carga do filtro.

Sistemas de irrigação:

Para a irrigação agrícola ou paisagística, hydrovar® X pode manter uma distribuição precisa da água e níveis de pressão em todo o sistema, melhorando a conservação da água e reduzindo a utilização de energia.

Sistemas de proteção contra incêndios:

Nos sistemas de supressão de incêndios, hydrovar® X pode ser utilizado para manter a pressão correta nas bombas de incêndio, garantindo que a água está prontamente disponível à pressão necessária em caso de emergência.

Sistemas de água refrigerada:

hydrovar® X pode ser integrado em sistemas de água refrigerada para grandes edifícios, assegurando o funcionamento eficiente dos refrigeradores, mantendo temperaturas consistentes e poupando energia em toda a instalação.

Sistemas de reforço e transferência:

É útil em sistemas de reforço para aplicações de transferência de água ou fluidos, garantindo um funcionamento eficiente em sistemas onde o fluido tem de ser movido através de longas distâncias ou alturas.
 
hydrovar® X é adequado para todos os ambientes que requerem um controlo de bombas energeticamente eficiente, fiável e flexível, particularmente quando o controlo de velocidade variável e a monitorização inteligente são importantes para otimizar o desempenho do sistema e reduzir os custos de manutenção.
 
Eis alguns exemplos do mundo real em que o sistema hydrovar® X da Xylem foi aplicado com sucesso, demonstrando a sua versatilidade e eficiência em vários cenários:

Instalação comercial, Reino Unido

Uma grande instalação comercial no Reino Unido tinha um sistema de reforço de água desatualizado que não conseguia lidar eficazmente com a variação da procura de água, levando a um consumo excessivo de energia. A direção do edifício decidiu instalar o sistema hydrovar® X com bombas de velocidade variável. Esta instalação reduziu significativamente o consumo de energia, ajustando as velocidades da bomba de acordo com a procura de água em tempo real, o que levou a poupanças de custos substanciais, garantindo simultaneamente uma pressão de água consistente.

Complexo residencial, Reino Unido

Um complexo de apartamentos teve problemas com o seu anterior sistema de reforço de água, o que levou a uma pressão de água inconsistente e a frequentes problemas de manutenção. Foram instalados dois conjuntos de sistemas GHV hydrovar® X no edifício. O novo sistema incorporou várias bombas e a tecnologia Avensor para monitorização remota. Isto permitiu que a gestão do edifício gerisse proactivamente o sistema, reduzisse o tempo de inatividade e garantisse um abastecimento de água estável, melhorando a satisfação dos inquilinos.

Parque desportivo, Austrália

Num grande parque desportivo na Austrália, a Xylem instalou o primeiro sistema hydrovar® X no país. O sistema melhorou a eficiência e a sustentabilidade da irrigação do parque, ajustando-se dinamicamente às necessidades variáveis de grandes espaços exteriores. A capacidade do sistema para gerir o consumo de energia enquanto mantém o fornecimento ótimo de água para as instalações do parque provou a sua adaptabilidade em aplicações de grande escala.

Hospital, Itália

Um hospital em Itália debateu-se com o elevado consumo de energia do seu sistema de abastecimento de água, que funcionava com bombas de velocidade fixa. Depois de instalar o sistema hydrovar® X com várias bombas e controlos de velocidade variável, o hospital viu uma redução significativa na utilização de eletricidade, assegurando ao mesmo tempo que o sistema de abastecimento de água estava sempre optimizado para a alteração da procura. Esta solução ajudou a reduzir os custos operacionais, mantendo um serviço fiável para os pacientes e o pessoal.
 
Estas instalações demonstram a adaptabilidade do sistema hydrovar® X em vários sectores, incluindo edifícios comerciais, complexos residenciais e instalações exteriores de grande escala, fornecendo soluções de bombagem energeticamente eficientes e fiáveis, adaptadas a necessidades operacionais específicas.
 
Para uma visão geral do hydrovar® X, pode achar o seguinte vídeo informativo: hydrovar® X | Xylem Portugal
 
Sobre a Xylem
 
A Xylem (XYL) é uma empresa global de soluções de água da Fortune 500 que capacita clientes e comunidades a construir um mundo com mais segurança hídrica. Os nossos 23.000 colaboradores diversificados apresentaram uma receita pro forma combinada de 8,1 mil milhões de dólares em 2023, otimizando a gestão da água e dos recursos com inovação e experiência. Junte-se a nós em www.xylem.com e vamos solucionar os problemas da água.
 
Contacto de imprensa
 
Eliana Sacramento
eliana.sacramento@xylem.com