It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Zeer korte pompcycli

Applicatie

Dit type afwijking is van toepassing op afvalwaterpompstations waarvoor de pompstatus beschikbaar is.

Beschrijving

Gebruikers worden op de hoogte gebracht van deze afwijking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Zeer korte pompcycli worden herhaaldelijk gedetecteerd.
  • De duur van de pompcycli verandert aanzienlijk.

Mogelijke oorzaken

  • Een fout in de analoge niveausensor
  • Een fout in de controller
  • Een fout in een pomp

Gerelateerde grafieken voor evaluatie

Voor instructies over waar u de gerelateerde grafieken kunt vinden voor onderzoek, zie "Waar vind ik de afwijkingenschema's voor onderzoek?" onder Event FAQs > Anomalies .

Beschrijving van de eerste grafiek

De tabel toont de volgende gegevens:

  • De bedrijfsstatus van elke pomp in het station
  • Het waterniveau, indien beschikbaar

De tijdsduur in de grafiek is één dag met de maximale resolutie:

  • Als de afwijking actief is, toont de grafiek de vorige dag.
  • Als de afwijking is gestopt, toont de tabel de dag waarop de afwijking is begonnen.

Met de tabel kan de gebruiker de volgende items evalueren:

  • Het probleem dat de afwijking heeft veroorzaakt
  • De huidige status van het station, als de afwijking nog steeds actief is

Beschrijving van de tweede grafiek

De tabel toont het dagelijkse aantal starts van elke pomp in het station. De tijdsperiode in de grafiek is meerdere dagen. Met de tabel kan de gebruiker de volgende items evalueren:

  • De omvang van het probleem
  • De frequentie van het optreden van het probleem
  • Het verschil in het optreden van problemen tussen de pompen

Evaluatie van grafieken

In dit voorbeeld heeft het station twee pompen die zijn ingesteld om regelmatig te wisselen en tussen constante start- en stopniveaus te draaien.

De eerste grafiek toont een onregelmatige trend van het gemeten waterniveau met onrealistische pieken. De spikes zorgen ervoor dat de pompen direct daarna starten en stoppen. Dit gedrag geeft aan dat er een probleem is met de niveausensor of de controller.

Het tweede schema toont dat elke pomp honderden keren per dag start. Het aantal starts verschilt aanzienlijk ten opzichte van de 20 keer voor elke dag die in juli wordt gezien, voordat de afwijking begon.

De tweede grafiek toont ook dat het probleem beide pompen evenveel treft. Dit begrip bevestigt dat het probleem zich in de niveausensor of in de controller bevindt, in plaats van in een pomp.

Schakel het type afwijking uit

Als het gedrag dat als een afwijking wordt geïdentificeerd normaal is voor een station, moet het type afwijking worden uitgeschakeld. Zie voor meer informatie "Hoe schakel ik een type afwijking in of uit?" onder Event FAQs > Anomalies .

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.