It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Onverwachte variaties in waterniveau

Applicatie

Dit type afwijking is van toepassing op afvalwaterpompstations die zijn uitgerust met een analoge niveausensor.

Beschrijving

Gebruikers worden op de hoogte gebracht van deze afwijking als het gemeten waterniveau herhaaldelijk daalt wanneer er geen pomp draait.

Mogelijke oorzaken

  • Een fout in of andere problemen met de analoge niveausensor
  • Een fout in de controller
  • Een probleem met de terugslagklep van de pomp
  • Onjuiste stationconfiguratie in Secure Connect

Gerelateerde grafieken voor evaluatie

Voor instructies over waar u de gerelateerde grafieken kunt vinden voor onderzoek, zie
"Waar vind ik de afwijkingenschema's voor onderzoek?" onder Event FAQs > Anomalies .

Beschrijving van de grafiek Eerste dag waarop de afwijking werd gedetecteerd

De tabel toont de volgende gegevens:

  • De bedrijfsstatus van elke pomp in het station op de eerste dag dat de afwijking werd gedetecteerd
  • Het waterniveau op de eerste dag dat de afwijking werd gedetecteerd

Met de tabel kan de gebruiker het probleem evalueren dat de afwijking heeft veroorzaakt.

Beschrijving van de grafiek Huidige status van het station

De grafiek toont wanneer de afwijking actief is. De tabel toont de volgende gegevens:

  • De bedrijfsstatus van elke pomp in het station gedurende de afgelopen 24 uur
  • Het waterniveau in de afgelopen 24 uur

Met de tabel kan de gebruiker de huidige status van het station evalueren.

Als de afwijking is gestopt, wordt alleen de tabel Eerste dag waarop de afwijking is gedetecteerd weergegeven.

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 1

Het station heeft twee pompen die zijn ingesteld om regelmatig te wisselen en tussen constante start- en stopniveaus te werken. De tabellen tonen aan dat het gemeten waterniveau erg luidruchtig is, waardoor de pompcycli moeilijk te differentiëren zijn. Deze trend wijst op een fout in de analoge niveausensor.

In dit voorbeeld is de situatie bijzonder ernstig omdat de defecte niveausensor onrealistische niveaupieken meet die de pompen starten. Direct daarna meet de sensor een niveau dat lager is dan het geconfigureerde stopniveau en stopt zo de pompen. Dit gedrag resulteert elke dag in honderden onnodige cycli voor beide pompen, die snel achter elkaar starten en stoppen.

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 2

Het gemeten waterniveau is consistent met een normale pompwerking tussen de geconfigureerde start- en stopniveaus. Tegelijkertijd is het gebruik van de pompen constant gelijk aan nul, wat niet overeenkomt met de trend van het waterniveau. Dit gedrag wijst op een probleem met de configuratie van het station in Secure Connect, in plaats van met het station zelf.

Schakel het type afwijking uit

Als het gedrag dat als een afwijking wordt geïdentificeerd normaal is voor een station, moet het type afwijking worden uitgeschakeld. Zie voor meer informatie "Hoe schakel ik een type afwijking in of uit?" onder Event FAQs > Anomalies .

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.