It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connect よくあるご質問

ステーション管理

複数の顧客を管理するユーザーの場合、ステーションの作成前にシステム内に顧客が確実に存在していることを確認する必要があります。

ステーションを追加する前にコールリストを作成することを推奨します。コールリストを作成しておくことで、ステーションのセットアッププロセス中にコールリストを選択できるようになります。詳細については、 コールリストを作成する方法?

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションの追加 をクリックします。
  3. ステーションの詳細を入力します。
  4. 次へをクリックします。
  5. デバイスの追加:
    • デバイスの追加をクリックします。
    • デバイスのタイプを選択します。
    • ゲートウェイを必要とするデバイスの場合は、ゲートウェイのシリアル番号を入力し、Nameをクリックします。
      Secure Connectがゲートウェイを設定します。
    • デバイスのパラメータを入力し、Nameボタンをクリックします。
      Secure Connectがデバイスを設定します。
    • 別のデバイスを追加するには、手順5を繰り返します。
  6. 次へをクリックします。
  7. ステーションサービスごとに、サービスを有効または無効にするスイッチをクリックします。
  8. 次へをクリックします。
  9. プレビューの確認:
    • 詳細を編集するには、ステッパーで移動するステップを選択します。
    • 詳細を確認するには、Finishをクリックします。Secure Connectがステーションを作成します。


別のステーションからデバイス構成を持つステーションを追加する方法については、ステーションを追加して別のステーションからデバイス構成をインポートする方法を参照してください。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションの追加 をクリックします。
  3. ステーションの詳細を入力します。
  4. 次へをクリックします。
  5. Exitsetup をクリックします。
  6. とにかくステーションの作成を選択します。
  7. 設定に進みます。
  8. Connectivityタブに移動します。
  9. ゲートウェイタイプを選択します。
  10. ゲートウェイのシリアル番号を入力します。
  11. ゲートウェイの追加 をクリックします。

Secure Connectがゲートウェイを設定します。

ステーションを削除するには、ゲートウェイやデバイスをステーションに接続できません。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定に進みます。
  4. ステーションの削除 をクリックします。
  5. 削除をクリックします。

Secure Connectはステーションを削除します。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します。
  4. デバイスの追加ボタンをクリックします。
  5. デバイスタイプを選択します。
  6. 必要なテキストボックスに入力します。
  7. デバイスの追加をクリックします。

Secure Connectはステーションにデバイスを追加します。

これらの手順は、Secure Connectにすでに追加されているステーションに適用されます。新しいステーションを追加し、別のステーションから設定をインポートするには、を参照してください。
ステーションを追加して別のステーションからデバイス設定をインポートするには、どうすればよいですか? 下です。 

デバイス構成をインポートするステーションには、接続されたゲートウェイがあり、他の接続されたデバイスがあってはなりません。デバイス構成は、同じタイプのゲートウェイを持つステーションからのみインポートできます。ゲートウェイ接続を使用しないデバイスはインポートできません。

  1. 駅へ。
  2. デバイス構成をインポートするステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します。
  4. 設定のインポートをクリックします。
  5. デバイス構成をインポートするステーションを選択します。
  6. Importをクリックします。

Secure Connectは設定をインポートします。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションの追加 をクリックします。
  3. ステーションの詳細を入力します。
  4. 次へをクリックします。
  5. 設定のインポート:
    1. 設定のインポート をクリックします。
    2. ゲートウェイのシリアル番号を入力します。
    3. ClickAddゲートウェイ。Secure Connectがゲートウェイを設定します。
    4. デバイス構成をインポートするステーションを選択します。同じタイプのゲートウェイを持つステーションからのみデバイス構成をインポートできます。ゲートウェイ接続を使用しないデバイスはインポートできません。
    5. ClickImport. Secure Connectが設定をインポートします。
  6. オプション:デバイスの追加:
    1. デバイスの追加をクリックします。
    2. デバイスのタイプを選択します。
    3. デバイスパラメータを入力します。
    4. 追加ボタンをクリックします。
      Secure Connectがデバイスを設定します。
  7. 次へをクリックします。
  8. ステーションサービスごとに、サービスを有効または無効にするスイッチをクリックします。
  9. 次へをクリックします。
  10. プレビューの確認:
    1. 詳細を編集するには、ステッパーで移動するステップを選択します。
    2. 詳細を確認するには、終了 をクリックします。

Secure Connectがステーションを作成します。

  1. 駅へ。
  2. ステーションを選択します。
  3. Notesに移動します。
  4. メモの追加ボタンをクリックして、メモを追加します。
  5. タイトルと説明フィールドに入力します。
    ボタンをクリックし、画像またはPDFファイルをメモにアップロードします。
  6. 保存ボタンをクリックします。

ファイルサイズの上限は10MBです。PNGとJPGは、画像でサポートされているフォーマットです。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定> サービス に移動します。
  4. 自動位置更新スイッチをクリックして、サービスを有効または無効にします。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定> 場所 に移動します。
  4. Editボタンをクリックします。
  5. 場所を経度と緯度で設定に進みます。
  6. 緯度と経度の値を入力します。
    ユーザーは、ピンをマップ上の位置にドラッグして保存ボタンをクリックして、位置を設定することもできます。
  7. 座標の設定ボタンをクリックして、値を保存します。

注:ステーションの詳細にはアドレスフィールドがあります。このアドレスは管理用であり、CCDのGPS位置はアドレスに関連付けられていません。

  1. ステーション をクリックします。
  2. ステーションのリストが表示されます。
  3. リストからステーションを選択します。
  4. ステーション名をクリックします。
  5. 概要 をクリックします。
  6. Get Directions をクリックします。

マップがポンプステーションへの道順を示す新しいタブで開きます。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定に進みます。
  4. サービスタブに移動します。
  5. ネットワーク停止検出スイッチをクリックします。

Secure Connectは、ネットワーク停止検出サービスを可能にします。

いいえ、データは暗号化されており、ステーションからSecure Connectへの転送中は読み取りできません。

ユーザーは、関心のあるステーションを選択してお気に入りに追加できます。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションリストで、ステーション名の上にマウスを移動し、 シンボルをクリックしてステーションをお気に入りに追加します。

ユーザーは切り替えて、すべてのステーションまたはお気に入りを表示できます。

ユーザーがお気に入りステーションを表示すると、データはお気に入りステーションに対してフィルタリングされます。

ユーザーは、お気に入りリストに最大100のステーションを追加できます。

ステーションリストをフィルタリングして、アクティブなアラームがあるステーションや特定のデバイスが接続されているステーションなどを表示できます。

  1. ステーションに移動します。
  2. 詳細検索ウィンドウを開きます。
  3. 検索条件を選択します。
  4. Applyをクリックします。

ステーションリストとマップには、フィルターされた検索結果が表示されます。

  1. ステーションに移動します。
  2. データドリブンビューに移動します。
  3. データの選択をクリックします。
  4. データポイントとターゲットを選択します。
  5. 必要に応じて、追加をクリックして別のデータポイントを追加します。
  6. 期間を選択します。
  7. Applyをクリックします。

選択した期間のデータが並べ替えリストとして表示されます。

ステーションモデル

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. ステーションモデルに移動します。
  4. ボタンをクリックします。
  5. リストのデータポイントを選択します。
    デフォルトでは表示されるデータポイントを選択することはできません。
    選択したデータポイントは、図示したステーションモデルの上部のカードに表示されます。

  1. 駅へ。
  2. ステーションを選択します。
  3. ステーションモデルに移動します。
    Configurationをクリックします。
    設定パネルが開きます。
  4. 図示したステーションモデルを設定します。
    • ポンプの位置を変更するには、ポンプアイコンをドラッグします。
    • コンポーネントを表示または非表示にするには、コンポーネントスイッチをクリックします。

図示したステーションモデルが更新されます。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. ステーションモデルに移動します。
  4. 設定 をクリックします。
  5. 設定パネルが開きます。
  6. その他のセクションまでスクロールダウンし、クリックしてダックを追加または削除します。

ステーションモデルは、ポンプの状態と水位で動作するように設計されています。他のデータがあっても、これら2つのデータポイントがない場合、モデルは表示されません。