It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connect接続に関するよくあるご質問

接続に関する一般的な質問

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定に進みます。
  4. Connectivityタブに移動します。
  5. 置換 をクリックします。
  6. ゲートウェイのシリアル番号
  7. 置換 をクリックします。

Secure Connectがゲートウェイを置き換えます。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定に進みます。
  4. Connectivityタブに移動します。
  5. 削除をクリックします。

Secure Connectはゲートウェイを削除します。

ユーザーの役割 顧客管理者 (CA) とサービス担当者 (SP) はゲートウェイを再起動できます。
通常の状態では、ゲートウェイの再起動は必要ありません。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定に進みます。
  4. Connectivityタブに移動します。
  5. 再起動ボタンをクリックします。

ゲートウェイが再起動します。

この情報は、CCD 401ゲートウェイに適用されます。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. 設定に進みます。
  4. Connectivityタブに移動します。
  5. 編集 をクリックします。
  6. IPアドレスをドット小数点表記で入力します。例:10.10.10.2、192.168.200.14
  7. ネットマスクを選択します。
  8. 確認 をクリックします。

Secure ConnectはIPアドレス設定を更新します。

はい。レインセンサーは、以下の接続タイプに接続できます。

  • デジタル入力
  • アナログ入力
  • Modbus通信

いいえ、Modbus接続デバイスは同じタイプである必要があります。

ゲートウェイに直接接続されたデバイスを追加することができます。つまり、アナログ入力とデジタル入出力です。

Modbus接続デバイスは、同じ接続タイプを使用する必要があります。デバイス数における接続タイプと制限については、互換デバイスを参照してください。

電圧要件は、CCDとデジタルI/Oで異なります。

  • CCDは12~16 VDCで動作します。
  • デジタルI/Oは24Vで動作します。

したがって、低電圧では、CCDはデバイスと通信できますが、デジタルI/Oのリレーを克服するのに十分な電力がありません。

デジタルI/Oを使用するには、CCDの電源が24 Vであることを確認します。

以下のRS232/RS485通信パラメータがサポートされています。

  • ボーレート:9600、14400、19200、38400、57600、115200
  • データビット:7、8
  • ストップビット:1、2
  • パリティ:なし、偶数、ODD
  • Modbus:1~247

最大デバイス数に関する情報は、対応デバイスのページに記載されています。

CCD 401

デジタル入力はGNDの接続時にアクティブになり、オープンになると非アクティブになります。

これは、モデムがSecure Connectの通信試行に適切に反応していないことを示します。詳細については、対応するエラーメッセージFAQをご覧ください。

推奨アンテナを使用することをお勧めします。以下の条件下で別のアンテナを使用できます。

  1. アンテナは無線周波数(RF)特性には影響しません。
  2. アンテナは推奨アンテナと同じアンテナタイプです。
  3. アンテナのゲインは、推奨アンテナと同じかそれ以下です。
  4. アンテナは推奨アンテナと同じRF特性を持っています。

はい、CCD 401ゲートウェイには、1セル、2600 mAhの内蔵リチウムイオンバッテリーがあります。

CCD 401ゲートウェイは、4つのデジタル入力をサポートします。各デジタル入力は、通常の入力またはパルスカウンタとして使用できます。デジタル入力には内部プルアップ抵抗があります。

CCD 401ゲートウェイは、2つのデジタル出力をサポートします。

端子の詳細については、CCD 401のデジタル出力の接続方法を参照してください。

最大負荷の詳細については、以下を参照してください。デジタル出力に印加できる最大電圧は?

次の接続図は、CCD 401のデジタル出力を接続する方法を示しています。

デジタル出力1とデジタル出力2の接続チャート

CCDにはスロットにSIMカードがなく、eSIMが内蔵されています。CCDが電源に接続すると、eSIMは全国のローミングパートナーに接続します。ユーザーは、3FF micro-SIMカードをSIMカードスロットに挿入することができます。3FF micro-SIMカードは、内蔵eSIMをオーバーライドします。

はい。ただし、これによりデジタル入力とデジタル出力が機能しなくなります。この方法は、セットアップで不要な場合にのみ使用します。

Secure ConnectにCCD 401を追加する前に、以下を確認します。

  1. デバイスの電源が入り、ネットワークLEDが点灯または緑色に点滅します。
  2. クラウド接続LEDが点灯または黄色に点滅します。

CCD 401のIP/サブネットマスクは10.10.10.2/255.255.255.0です

端子台は、28~20 AWG (0.08~0.50 mm2) の撚り線および単線用に設計されています。より線ケーブルは、7 mmの縞模様で、取り付け用に二本線になっている必要があります。ケーブルを端子台に挿入する前に、オレンジ色のスプリングボタンを下に押します。スプリングボタンは、端子の前面の後ろで押さなければなりません。そのためには、先端が小さい工具を使用する必要があります。

CCD 401へのケーブルの挿入手順

はい、可能です。以下の図を参照して、接続要件を理解してください。

アクティブアナログ入力

パッシブアナログ入力

これらの要件は、アンテナの設置に適用されます。

  • アンテナは無線またはEMCのソースから離して設置する必要があります。
  • アンテナケーブルは他の電子機器から離して設置する必要があります。
  • アンテナケーブルの長さは可能な限り短くしてください。
  • アンテナケーブルは最大長まで伸ばすことができますが、干渉およびクロストークを防止するため、折り曲げないでください。

信号強度とデバイスステータスは、Secure Connectアプリケーションで確認できます。

アンテナ

  • SMAコネクター
  • 最大4 m (13.1 ft) ケーブル
  • トルク 0.56 Nm (0.41 lb.ft)

ネットワークシグナル強度を確認します。

LED 状態 説明
信号強度アイコン 緑の点灯 ネットワークシグナル強度最高
赤の点灯 シグナル強度中程度または普通
ユニット 悪い、またはシグナル無し

接続の問題を避けるため、LEDの状態は必ず緑の点灯であることが必要です

LED 状態 接続
黄色の点滅または点灯 あり
ユニット なし

接続作業には最大15分かかります。
接続作業中に本ユニットの電源を絶対に切断しないでください。

CCD 401の推奨通信モードは、セルラー接続です。ユニットはイーサネット経由で通信することもできます。インターネットにイーサネット接続を使用する場合、セルラー接続は利用できません。

ファイアウォール設定で、選択したネットワークのこれらのポートのトラフィックが許可されていることを確認します。

  • MQTT 1883および8883
  • HTTPS 443

以下を実行して、ユニットをイーサネットに接続します。

  1. ユニットの電源を切ります。
  2. イーサネットケーブルをユニットのRJ45portに接続します。
  3. ユニットの電源を入れ、接続が確立されるまで最大5分間待ちます。

 

アナログ入力、デジタル入出力

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します。
  4. デバイスの追加ボタンをクリックします。
  5. デバイスタイプデジタル入力 を選択します。
  6. 各ポートについて以下の手順を実行します:
    データポイントの名前を入力します。
    b) オプションモードを有効に設定します。
    データポイントを定義します。
    データポイントにアラームが接続されている場合は、Nameタブでアラーム設定を行います。
    このタブはデータポイントのいくつかの設定でのみ可視化されます。
    e) 該当する場合、 タブの単位と入力値のスケーリング単位とスケーリング を設定します。
    このタブはデータポイントのいくつかの設定でのみ可視化されます。
    f)保存ボタンをクリックします。
  7. デバイスの追加ボタンをクリックします。
    Secure Connectはデバイスをインストールします。

パルスカウントモードは、毎分最大12カウントをカウントします。サポートされるパルス幅は200 msです。カウンタには最大16ビットの符号なし値があります。カウンタが最大値に達すると、自動的にゼロにリセットされます。

デジタル入力用電子回路

はい、デジタル出力デバイスを他のデバイスと同じゲートウェイに接続できます。

この機能は、関連するステーションでリモートコントロールサービスが有効になっている場合に使用できます。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. ライブデータに移動します。
  4. デジタル出力デバイスの設定アイコンをクリックします。
  5. デジタル出力デバイスのステータスを選択します。

詳細については、リモートアクセスに関するよくある質問を参照してください。

必要条件

  • 使用ゲートウェイはCCD 401です。
  • リモコン機能は、お客様に対して有効になっています。
  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します。
  4. デバイスの追加ボタンをクリックします。
  5. デバイスタイプデジタル出力を選択します。
  6. デバイスが接続されているゲートウェイのデジタル出力ポートの番号をタイプ入力します。
  7. デジタル出力の初期ステータスを選択します。
  8. 保存ボタンをクリックします。

CCD 401ゲートウェイは、2つのデジタル出力をサポートします。ゲートウェイは最大電圧範囲24 Vをサポートします。出力はオープンコレクタ出力です。

デジタル出力が制御するリレーなどの出力デバイスは、外部電源とデジタル出力に接続する必要があります。

出力は、内部33キロオームプルアップ抵抗24 Vを備えています。出力の最大シンク電流は100 mAです。

入力電圧説明
24V最大電圧
15 V以上低水位
5.5 V未満高水位

CCD 401とペアリングされたデジタル出力用電子回路

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します。
  4. デジタル入力のあるデバイスを選択します。
  5. ポート設定のタブに移動します。
  6. 該当するポートで、編集 をクリックします。
  7. フィールド名を編集します。
  8. 保存をクリックします。

  1. ステーションに移動します。
  2. ステーションを選択します。
  3. デバイスに移動します。
  4. アナログ入力デバイスを選択します。
  5. データポイントしきい値タブに移動します。
  6. データポイントの追加ボタンをクリックします。
  7. フィールドに入力します。
  8. 保存をクリックします。

Secure Connectはライブデータにデータポイントを追加します。

Modbus

ゲートウェイ IPアドレス範囲 推奨
IPアドレス
最大数
接続されたデバイス
CCD 401 10.10.10.1~10.10.10.255 10.10.10.10 4
デバイスは同じタイプである必要があります。

ほとんどのデバイスは、Modbus TCPの標準ポートであるポート502を使用しています。

デバイスがModbus TCPを介してゲートウェイとSecure Connectと通信するには、Modbusサーバーアドレスを定義する必要があります。デバイスにModbusサーバーアドレスがない場合は、1をアドレスとして使用できます。

デバイス内のIPアドレスが変更された場合、変更を適用する前にデバイスを再起動する必要があります。

CCD 401にはModbusアドレスがありません。Secure Connectアプリケーションには、IPアドレスとスレーブアドレスの両方を識別子として使用するデバイスのスレーブアドレスを入力するフィールドが含まれています。

Tilkoblingsproblemer

これは、デバイスがCCDと通信していないことを意味します。通信ケーブルが正しく取り付けられていないか、アプリケーションまたはデバイスの設定が正しくない可能性があります(Modbusアドレスまたはその他の通信リンクパラメータが間違っている)。

詳細については、アラームに関するよくある質問を参照してください。