It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sistemi di Pompaggio Acque Reflue

Trasporto delle acque reflue negli impianti di trattamento

Dopo il suo impiego l’acqua deve essere raccolta e trasportata nell’impianto di trattamento in modo che possa essere poi restituita all’ambiente. Le portate delle acque reflue aumentano all’interno del sistema di raccolta, quando si avvicinano all’impianto di trattamento. Quando il flusso tramite forza di gravità non è applicabile per motivi economici o tecnici, si utilizzano le stazioni di pompaggio che vengono controllate per garantire una portata costante verso l’impianto di trattamento.

Più ci si avvicina all’impianto di trattamento, più grandi dovranno essere le stazioni di pompaggio per gestire l’incremento della portata. La rete delle acque reflue comunale finisce nella stazione di pompaggio dell’impianto di trattamento e nella stazione collettrice. L’acqua greggia viene poi pompata nell’impianto di trattamento delle acque reflue, facendo passare attraverso vagli grossolani e poi direttamente nell’impianto.

Le stazioni di pompaggio combinate vengono progettate per gestire i flussi giornalieri di acque reflue, acque meteoriche a altri effluenti superficiali che sono comuni in molte reti per le acque reflue. Durante la progettazione di una stazione combinata è importante considerare le normali oscillazioni della rete fognaria e della capacità di ingresso massimo dovuta a eventi meteorologici. Sia le portate d’ingresso che il flusso massimo possono essere nettamente differenti rispetto alla portata normale.

L’acqua reflua è difficile da trasportare e gestire a causa dei suoi contenuti di sostanze organiche, detriti e altri materiali che spesso intasano i sistemi di pompaggio. Le stazioni di pompaggio devono soddisfare particolari requisiti di affidabilità, perché le fuoriuscite potrebbero avere un impatto negativo nell’ambiente punibile con multe costose. Ecco perché si può richiedere l’aiuto di Flygt che con le sue stazioni di pompaggio all’avanguardia e le pompe anti-intasamento sono in grado di soddisfare le tue esigenze specifiche in materia. 

Prodotti Servizi Marchi Risorse
Servizi
Lavorando con Xylem avrete a disposizione un team di specialisti competenti con tutto il know-how necessario per pianificare e specificare il tuo progetto. Assegnandoci la responsabilità per la gestione del tuo progetto, grande o piccolo che sia,...
L'installazione e la messa in servizio di impianti per acque chiare e reflue e dei loro sistemi di controllo richiedono competenze specialistiche. Ciò può diventare un problema, quando sia le risorse che l’esperienza sono limitate. Sono disponibili,...
Con risorse limitate e abbracciando progetti volti alla riduzione dei costi, le aziende sono alla ricerca di modi intelligenti per prevenire costose riparazioni e chiamate di emergenza. Controllando i costi di manutenzione, è possibile ottenere la...
Tutte le apparecchiature necessitano di manutenzione o riparazione ad un certo punto. Indipendentemente che si tratti di un guasto improvviso o della sostituzione di parti soggette ad usura ad un intervallo di manutenzione programmato, Xylem offre...
Vuoi eliminare tutti i problemi legati alla gestione degli allarmi ma desideri rimanere sempre informato e pronto a intervenire? Indipendentemente che hai bisogno della gestione degli allarmi di una stazione di pompaggio singola o di un sistema più...
Per soddisfare le esigenze legate ad un uso sempre crescente, mantenendo un sistema affidabile, è importante saper gestire gli impianti di acqua pulita e acqua reflua in modo efficiente. L'età e le condizioni della propria’ apparecchiatura giocano...
Gran parte delle aziende del settore idrico e del trattamento delle acqua reflue hanno bisogno di strumenti per ridurre i costi operativi e la responsabilità. Ma dedicare le risorse nell’identificare le opportunità di riduzione dei costi e le misure...
Losing productivity at your water or wastewater treatment facility is unthinkable. That’s why it is important to be able to act quickly when service is required and provide prompt resolution. Fast access to engineering expertise, spare equipment and...
L'acquisto di apparecchiature ausiliarie per progetti a breve termine può appesantire inutilmente il bilancio. Inoltre quando si aggiungono i costi relativi alla manutenzione e ai ricambi, il budget di spesa viene ulteriormente "gravato".
Per soddisfare la domanda e rimanere redditizi è necessario gestire in modo efficiente i costi relativi all’acqua e alle acque reflue. L'età delle apparecchiature può influire sull'efficienza degli impianti, la loro affidabilità e produttività....
Facendo funzionare le apparecchiature Xylem in modo sicuro, si ottiene un maggiore ritorno sull'investimento. Avete acquistato le apparecchiature Xylem per la loro durata, affidabilità ed efficienza. Per ottenere il massimo devi assicurati che i...
Il valore generato dal tuo sistema di erogazione dell’acqua o gestione delle acque reflue viene creato dal suo impiego e non dalla sua proprietà. Le decisioni sugli importanti investimenti in nuove apparecchiature devono essere prese sempre in...
Marchi
Godwin logo
Godwin

Per le applicazioni di drenaggio è disponibile un’ampia gamma di pompe autoadescanti compl

Risorse

Risorse