It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Acqua di Superficie & Acqua di Sottosuolo

Qualità dell’acqua di superficie

La qualità dell’acqua di superficie viene misurata nei laghi, nei fiume, nelle aree umide e negli estuari. La nostra strumentazione multiparametro permette di misurare simultaneamente diversi elementi che sono imperativi per capire, salvaguardare e migliorare l’habitat acquatico. Il campionamento di base e il monitoraggio della qualità dell’acqua fornisco la panoramica dei cambiamenti durante un determinato arco temporale mentre il monitoraggio continuo permette di evidenziare eventi come lo sviluppo delle alghe, la moria dei pesci, l’accumulo dei sedimenti e le inondazioni. Questi dati possono contribuire a quantificare i cambiamenti associati alle prassi di gestione migliori e a prendere le decisioni giuste.

 

Fabbisogno di risorse idriche del sottosuolo

L’acqua di sottosuolo è una delle più preziose risorse naturali del nostro pianeta. Rappresenta la prima fonte di approvvigionamento per l'acqua potabile per circa il 50% della popolazione mondiale. Una grandissima quantità di acqua di sottosuolo viene impiegata in agricoltura. L'abuso ha portato ad uno sfruttamento incontrollato delle risorse d’acqua di sottosuolo e quindi alla prosciugamento dei pozzi. Questo ha causato un impoverimento delle qualità dell’acqua, l’infiltrazione di acqua salata, il cedimento del terreno e la riduzione del livello dell’acqua superficiale. Le nostre risorse di acqua di sottosuolo non sono minacciate solo da un’estrazione eccessiva ma anche dall’inquinamento agricolo, industriale e comunale.

Acqua di Superficie & Acqua di Sottosuolo Pesca