It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Navigazione Subacquea

Xylem è in grado di fornire diversi sistemi di navigazione elettronici compresi AIS, radar beacon (RACON) e diverse forme di sistemi di monitoraggio remoto. AIS sta diventando sempre più popolare e non solo fornisce la posizione ma anche dati di monitoraggio meteo e idrologici che possono essere inviati.

 

I sistemi possono comprendere sensori e apparecchiature per:

Misurazioni meteorologiche

  • il vento
  • la temperatura dell'aria
  • Pressione dell'aria
  • Visibilità
  • Precipitazione
  • Umidità relativa

Misurazioni oceanografiche

  • Velocità e direzione della corrente su molti livelli
  • Livello acqua
  • Altezza notevole delle onde
  • Ampia selezione di parametri disponibili

Sensori

  • Sensori di onde e maree
  • Sensore ossigeno
  • Sensori di pressione
  • Sensore di corrente doppler (DCS)
  • Sensore di temperatura
  • Sensore di torbidità

Boe dati

  • il vento
  • la temperatura dell'aria
  • Pressione dell'aria
  • Visibilità
  • Precipitazione
  • Umidità relativa

SmartGuard datalogger

  • LAN, USB seriale e via cavo, AIS, VHF, GPRS
  • Sensori Aanderaa
  • Gran parte dei sensori di parti terze
  • Metadati memorizzati e trasmessi per garantire la tracciabilità completa

Navigazione Sicura

  • Velocità e direzione della corrente a varie profondità, dalla superficie al fondo del mare.
  • Monitoraggio continuo dei parametri vitali del mare e dell'aria.
  • I parametri in tempo reale del mare e dell'aria vengono distribuiti dal sistema AIS.
  • Attracco sicuro e movimentazione migliorata del carico.
  • Tutte le informazioni sono disponibili in tempo reale e visualizzate su un’applicazione web.

Monitoraggio Ambientale

  • Movimento dei sedimenti e pianificazione del dragaggio.
  • Monitoraggio dello stato di salute degli oceani e della concentrazione di ossigeno.
  • Piattaforma espandibile per disporre di ulteriori parametri ambientali.
  • Dati memorizzati in una database SQL per l’ulteriore analisi.
  • Tracciamento dinamico dell’inquinamento da fuoriuscita di petrolio.
  • Informazioni importanti per le persone interessate dopo un disastro ambientale o un incidente in mare.

Migliora l’Efficienza del Porto

  • Fornisce al responsabile del porto informazioni complete in tempo reale sulle condizioni che impattano il traffico.
  • I dati cronologici sono molti importanti per la ricerca e la scienza
  • Controllo totale dei parametri principali per ottenere la massima efficienza durante le operazioni di carico e scarico.
  • Premi assicurativi inferiori in merito alle polizze per i rischi ambientali e le operazioni di attracco e in banchina.
  • Verifica e documentazione in caso di richieste assicurative.