It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Monitoraggio & Osservatori

Xylem offre uno Smart Sub Observatory, una piattaforma flessibile e personalizzabile che è dotata di sensori di vari fornitori. I sensori sono già pronti all’uso e, se necessario, possono essere personalizzati per soddisfare meglio le esigenze del sistema. 

Facilità di trasporto e lancio sicuro

Siccome tutti i dispositivi sono raccolti in un’unica piattaforma, le operazioni di prova delle funzioni sono semplici e sicure. Durante il trasporto i dispositivi rimangono collegati tra di loro - significa che se i dispositivi hanno funzionato perfettamente durante il collaudo, funzioneranno anche durante l’impiego in campo. Gli strumenti e i sensori sono protetti durante il trasporto e la messa in opera in modo da evitare ritardi e anomalie. In questo modo la raccolta dati sarà più affidabile, garantendo una migliore economia e la puntualità.

Tempi di utilizzo lunghi

Lo Smart Sub Observatory può essere utilizzato con batterie relativamente grandi in modo che l’autonomia di utilizzo possa essere particolarmente lunga, fino a svariati anni se necessario. Possono essere utilizzati diversi tipi di batterie e quindi è importante trovare quello corretto. Una soluzione interessante è un grande involucro con batterie alcaline che permettono di superare le limitazioni di trasporto attraverso l’utilizzo di batterie standard acquistabili in loco.

Comunicazione dati diretta

I dati raccolti possono essere memorizzati direttamente nello strumento per il periodo di misurazione, oppure trasmessi in superficie attraverso un modem acustico. Grazie alla possibilità di trasferire i dati acusticamente a una boa in superficie e quindi tramite comunicazione radio o via satellite, questi possono raggiungere facilmente il database dell’ufficio. Le imbarcazioni che si trovano sopra il sito possono raccogliere i dati tramite la comunicazione acustica senza che l’osservatorio venga portato in superficie. In questo modo si hanno a disposizione dati aggiornati a basso costo. Il trasferimento acustico dei dati è una funzione integrata. Nelle acque più basse la piattaforma può essere dotata di un cavo di alimentazione e di visualizzazione dati in tempo reale collegato alla riva.

Facile da portare in superficie

Smart Sub Observatory può essere dotato di un sistema di trasmissione dati acustico. Inoltre, può essere dotato di un proiettore Argos o Iridium e luce lampeggiante per semplificare l’operazione di recupero in superficie. In questo modo la piattaforma può essere ispezionata e revisionata velocemente.

Riciclaggio

La piattaforma è stata progettata per essere riutilizzata e quindi offre agli utenti vantaggi economici tangibili. Se bisogna montare nuovi sensori o sostituirli, queste operazioni possono essere eseguite facilmente.