It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Cicli di pompaggio molto brevi

Applicazione

Questo tipo di anomalia è applicabile alle stazioni di pompaggio delle acque reflue per le quali è disponibile lo stato di funzionamento della pompa.

Descrizione

Gli utenti vengono informati di questa anomalia se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Cicli di pompaggio molto brevi vengono rilevati ripetutamente.
  • La durata dei cicli della pompa cambia significativamente.

Possibili cause

  • Un guasto nel sensore di livello analogico
  • Un guasto nel controller
  • Un guasto in una pompa

Grafici correlati per la valutazione

Per istruzioni su dove trovare i grafici correlati da esaminare, vedere
"Dove trovo i grafici delle anomalie da esaminare?" in Domande frequenti eventi > Anomalie.

Descrizione del primo grafico

Il grafico mostra i seguenti dati:

  • Lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione
  • Il livello dell’acqua, se disponibile

Il periodo di tempo nel grafico è di un giorno con la risoluzione massima:

  • Se l'anomalia è attiva, il grafico mostra il giorno precedente.
  • Se l'anomalia è cessata, il grafico mostra il giorno in cui è iniziata l'anomalia.

Il grafico consente all'utente di valutare i seguenti elementi:

  • Il problema che ha causato l’anomalia
  • Lo stato corrente della stazione, se l'anomalia è ancora attiva

Descrizione del secondo grafico

Il grafico mostra il numero giornaliero di avviamenti di ogni pompa nella stazione. Il periodo di tempo nel grafico è di più giorni. Il grafico consente all'utente di valutare i seguenti elementi:

  • L’entità del problema
  • Frequenza di occorrenza del problema
  • La differenza di occorrenza del problema tra le pompe

Valutazione dei grafici

In questo esempio, la stazione ha due pompe che sono impostate per alternarsi regolarmente e per funzionare tra i livelli di avvio e arresto costanti.

Il primo grafico mostra una tendenza irregolare del livello dell'acqua misurato con picchi non realistici. I picchi fanno sì che le pompe si avviino e si arrestino subito dopo. Questo comportamento indica la presenza di un problema con il sensore di livello o il controller.

Il secondo grafico mostra che ogni pompa si avvia centinaia di volte al giorno. Il numero di avviamenti differisce significativamente rispetto alle 20 volte per ogni giorno che si osserva a luglio, prima che iniziasse l’anomalia.

Inoltre, il secondo grafico mostra che il problema riguarda entrambe le pompe allo stesso modo. Questa comprensione conferma che il problema è nel sensore di livello o nel controller, piuttosto che in una pompa.

Disabilita il tipo di anomalia

Se il comportamento identificato come anomalia è normale per una stazione, il tipo di anomalia deve essere disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere "Come posso abilitare o disabilitare un tipo di anomalia?" in Domande frequenti eventi > Anomalie.

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.